查看: 52228
回复: 54
慎重选择ME3116芯片,
江水东流
2
主题
21
回复
发表于2018-01-09 09:24:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

血的教训,大家慎重选择me3116芯片,我使用的24V转5V,在上电的瞬间有高压输出,最高能到11V左右。

电路图是按照 规格书设计的,大家可以看下:


 

 点击查看大图


玩转嵌入式
9
主题
22
回复
发表于2023-11-10 10:08:01   |  ip属地:美国  |  显示全部楼层
50#
发表于2022-03-10 09:34:03  37# ME3116使用,12V转5V上电5V会过冲,导致我的5V芯片经常损坏,有什么替代的芯片吗

BL9342

这个PIN TO PIN 替换。

微信公众号:玩转嵌入式 专注于单片机、ARM、嵌入式等硬件、软件设计经验的分享。