查看:
52217
回复: 54 |
慎重选择ME3116芯片,
|
江水东流
2
主题
21
回复 |
发表于2018-01-09 09:24:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
deathgod
0
主题
1
回复 |
发表于2022-06-26 15:30:29
|
显示全部楼层
40#
我也遇到了同样的问题,24V转5V,所有器件均按照说明书的参数来的,主要问题如下, 1.上电会出现尖峰脉冲,最高处会达到20V 2.不是每次上电都出现,偶尔出现,概率没算过 3.尖峰电压可能会把后面的器件打坏,也有可能不打坏,给你一种没有问题的错觉 我不否认有可能是我画的PCB图有问题,但是这个问题,并电容什么的不好使,我得解决办法是,输出5V后,加一个5.0CA的TVS,这样,如果出现尖峰电压,那个他将会被限制在7V以内,这样可以保证后面的LDO或者其他器件的安全。 但是我不打算用这款芯片了,恶心。退货退到头疼,发货前测试什么问题没有,到客户手里一上电就坏。 |
|