查看: 52229
回复: 54
慎重选择ME3116芯片,
江水东流
2
主题
21
回复
发表于2018-01-09 09:24:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

血的教训,大家慎重选择me3116芯片,我使用的24V转5V,在上电的瞬间有高压输出,最高能到11V左右。

电路图是按照 规格书设计的,大家可以看下:


 

 点击查看大图


善缘的歌
0
主题
1
回复
发表于2020-06-05 16:27:51   |  显示全部楼层
28#
这颗芯片我们一直使用并量产很长时间,24V转5V输出很稳,并没有过冲现象。仔细看了一下楼主的应用方案,发现C6,C7,C8,C9和C10都和规格书不一样,尤其影响环路的C9不同输入输出选用的值都有区别。恒压芯片跟外围器件参数选取和PCB布局都有很大关系,建议楼主仔细咨询一下原厂FAE工程师这颗芯片是使用说明。