查看: 52232
回复: 54
慎重选择ME3116芯片,
江水东流
2
主题
21
回复
发表于2018-01-09 09:24:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

血的教训,大家慎重选择me3116芯片,我使用的24V转5V,在上电的瞬间有高压输出,最高能到11V左右。

电路图是按照 规格书设计的,大家可以看下:


 

 点击查看大图


老陆075S
0
主题
7
回复
发表于2018-01-10 16:22:12   |  显示全部楼层
11#
发表于2018-01-10 12:07:31  10# 楼主的C9电容应该并在R6上,而不是R4上。启动瞬间等于C9短路,或者不并那个C9也没关系。另外输出滤波电容还是多并几个...

并在R4上是对的,这种问题不一定是布板原因,

另外,LDO也未必都没事,我以前用7533从15V降到3.3V,上电瞬间冲到6V,试了好多种办法都无解.