查看:
15653
回复: 8 |
超值型线性稳压芯片 LDO 超低压差,适合电池供电,低功耗供电
|
||||||||||||||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-01-12 17:29:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
超值型线性稳压芯片 LDO 超低压差,适合电池供电,低功耗供电 超低压差,可以提高电池续航能力,特别是无线模块的电压一般要求3.8V,用锂电池供电用DCDC不可靠,用普通LDO压差太大。 BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
BL(上海贝岭)
|
||||||||||||||||||||||||
深圳芯语科技有限公司
0
主题
20
回复 |
发表于2020-04-24 21:46:19
|
显示全部楼层
9#
我用的一个输入电压范围很大的,其中电感还是用的127封装,肖特基用的SS54,这个问题我也遇到过。搞了一堆售后。跟你情况一样。去年的事,到现在都有阴影,单片机烧了一大片。本来输出给多个光藕的。测的时候测了几路没注意,后来到客户那里,输出弄个七作路,就不正常了,电流也是100MA左右。输入电压为12V。输出5V ,我在开发过程有有这样的情况,有时不起动,不输出5V。尤其在关电后马上又打开。最后把最感换小后好多了。但还没在100多毫安时输出电压不稳。有几次我测到输出八九伏。后来我再也不敢用了,本想事研究一下的,问官方要个测试板,没下文。然后我也不想花精力弄了,原来大家都有碰到啊。有哪个说没碰到这问题的举个手。能到5V 200MA不?跟你买个样板
|
|