查看: 2072  |  回复: 1
100G光模块专题:100G光模块概述、优点和应用
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2018-01-30 14:27:23 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。100G光模块甚至成为这个时代某一个阶段的潮流。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。

 市面上,光模块的封装有很多种,但是,100G光模块是封装为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块,并且传输速率为100G的光模块。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G光模块概述、优点和应用。

  

100G光模块的技术发展

100G光模块的技术方案最早要追溯到2010年,IEEE 802.3ba项目组推出的100G SR10, LR4ER4三个标准,分别针对100米,10公里和40公里传输。

2.5G10G40G波分传输系统相比,100G光传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将光信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位估计、符号估计和线性解码。而在实现100G光传输的同时,100G光模块发生了一系列重大技术变革,其中包括偏振复用相位调制技术、数字相干接收技术第三代超强纠错编码技术等,因而满足了用户与时俱进的需求。

100G光模块的产品封装类型

CFP/CFP2/CFP4光模块

CFP系列的光模块体积逐渐减小,CFP4光模块是CFP2光模块宽度的一半,而CFP2光模块宽度又是CFP光模块的一半,都满足40G100G网络传输的要求,能够支持100 Gbps数据传输,CFP4光模块更适用于高密度网络应用。

 

QSFP28光模块

 

作为小尺寸的100G光模块,QSFP28光模块也受到越来越多的关注。顾名思义,QSFP28光模块与QSFP光模块一样,具有相同的设计理念。第一代QSFP光模块配有四个TxRx端口,每个通道间的速率为10Gbps。对于QSFP28光模块来说,QSFP光模块的每个通道可以发送和接收高达28Gbps的数据。与CFP4光模块相比,QSFP28光模块尺寸仅艄小于CFP4光模块。虽然QSFP28光模块具有超出CFP4光模块的密度优势,但CFP4光模块较高的最大功耗使其在更长距离的光学传输上具有优势。

100G光模块的优势

1CFP光模块支撑全C波段波长可调,能完成链路检测,选用了共同的光双二进制调制格局ODB,便利布置,功耗小于24W

2CFP2光模块的体积为CFP的二分之一,它的集成度是CFP2倍,能够完成根据SOA完成宽动态输入范围内安稳的接纳灵敏度,支撑全面 CFP光模块,其功耗低于9W

3CFP4光模块的体积为CFP2的二分之一,它的集成度又是CFP2的两倍,前板端口密度也较CFP2提高了一倍。CFP4光模块 MSA协议,支撑和CFP2CFP2s同样的速率,传输功率显着提高,但耗电量大幅下降,仅为本来的一半左右,体系本钱方面也比CFP2更低。

另外CFP4光模块选用4*25的形式,通过425G通道,完成100G传输,传输功率更高,安稳性更强。

4QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小。QSFP28光模块工作时的功耗一般不超过3.5W,运用QSFP28光模块能够不通过40G直接从25G升级到100G,本钱更低。

在上面中,我们了解到了100G收发模块的起源、概述、优点,通过这些,对于100G光模块也有一个大概的认识了吧。下面继续介绍

 

100G光模块的应用,它们各自都应用在哪些地方?

100G光模块的应用

CFP/CFP2/CFP4光模块的传输速率为40G/100G,应用在以太网;同步光纤;光传输网络;

QSFP28光模块的传输速率为4×25-28G,应用在无限宽带;以太网

 

随着传输数据的增加,用户的需求变大;100G光网络的应用越来越广泛。易飞扬通信(gb.gigalight.com)提供多少100G光模块传输解决方案,欢迎访问。