查看: 3369  |  回复: 1
物联网无线模块-无线产品-接收灵敏度及发射功率测量方法-----以及简化方法
owl1cjy
4
主题
8
回复
发表于2018-01-31 14:27:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 
功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。
灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。

常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,

   点击查看大图 点击查看大图

 

灵敏度的测试使用带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。

 点击查看大图 点击查看大图
但1、矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、可以改变滤波器、码率、码型,找出最优的接收方式,但缺点是贵
不适合产线

安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,他这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。

 

当然最直接的就是选正好为这种应用设计的仪器,使用无线综测仪。

操作会比较简单,成本也低,性能比矢量信号源要差一点。测功率是很准的,因为测功率是相对容易的。


射频发射功率测试
操作方法:
1、通过同轴线缆连接待测设备至综测仪RF2端口
2、菜单选择功率测试界面
3、使待测设备处于发射状态(可以带调制)
4、综测仪读出测试结果
--综测仪背面有编程接口,支持产线自动化测试 

 点击查看大图

 

 

 

接收灵敏度测试
操作方法:
1、通过同轴线缆连接待测设备至综测仪RF1端口
2、菜单选择灵敏度测试界面,设置信号频率、调制参数、数据源
3、先设置一个较强的功率值(例如:-50dbm)确保待测设备可以接收到数据并指示出来,逐步降低功率值,直到待测设备不能正确接收数据。
4、综测仪读出测试结果(最小能使待测设备正常接收的信号功率值)
注1:待测设备需要提前进行编程,当接收到有效数据后发出指示(可以是简单的指示灯闪烁,或是将误码率结果打印出来)
注2:以上描述为简化描述,详细请参考仪器使用手册

--综测仪背面有编程接口,支持产线自动化测试

 点击查看大图 

很希望认识搞这块的朋友
owlcjy@163.com

 

owl1cjy
4
主题
8
回复
发表于2018-03-16 16:39:19   |  显示全部楼层
2#

研发可以用R&S的CWM500,产线上用CG-100