查看:
2510
|
回复:
1
|
什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2018-02-01 15:16:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。
什么是粗波分复用CWDM?
粗波分复用(CWDM)是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术。CWDM系统复用波长之间间隔比较宽,因此CWDM对激光器、复用/解复用器的要求大大降低,极大地减少了扩容成本,有许多光学设备应用CWDM技术。
技术应用到物体才可以得到充分的体现,那么,粗波分复用CWDM光模块也就产生。
CWDM光模块的ITU最新标准为G.695,规定了从1271nm到1611nm之间间隔为20nm的18个波长通道,考虑到普通G.652光纤的水峰影响,一般使用16个通道。因为通道间隔大所以,合分波器件以及激光器都比DWDM器件便宜。
DWDM光模块的通道间隔根据需要有0.4nm,0.8nm,1.6nm等不同间隔,间隔较小、需要额外的波长控制器件,所以基于DWDM技术的设备较之基于CWDM技术的设备价格高。
CWDM光模块有18个波段,从1270nm 到1610nm,每个波段间间隔为20nm,CWDM光波通道间距较宽,CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐,同一根纤上复用光波长数比DWDM少,“粗”与“密集”称谓的来由就在于此。
粗波分复用CWDM类型
1:CWDM GBIC光模块
GBIC是一种可热插拔输入/输出设备,插入千兆位以太网端口或插槽,完成网络连接。GBIC是也是一种收发器标准,通常与千兆以太网和光纤通道配合使用,主要应用于千兆以太网交换机和路由器。从标准LH部分上进行一个简单的升级,使用有特定波长的DFB激光器,促进了CWDMGBIC光模块和DWDMGBIC光模块的发展。GBIC光模块通常用于千兆以太网光纤传输,但是在某些情况下也会被涉及,例如2.5Gbps左右的光纤网降速,升速以及多重速率的传输应用。
CWDM SFP+光模块通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。CWDMSFP+光模块分为18个波段,从1270nm~1610nm,每两个波段之间相隔20nm。
3:CWDM XFP光模块
CWDMXFP光模块和CWDMSFP+光模块主要区别在于外观,CWDMXFP光模块比CWDMSFP+光模块要大一些,CWDMXFP光模块遵从的协议是XFPMSA协议,而CWDMSFP+光模块遵从的是IEEE802.3ae、SFF-8431、SFF-8432协议。
CWDM SFP光模块是一种结合了CWDM技术的光模块。与传统的SFP类似,CWDMSFP光模块是一种插入到交换机或路由器SFP端口的热插拔输入/输出设备,并且通过这个端口与光纤网络连接。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。
CWDM光模块与普通双纤模块有什么区别?
CWDM和普通双纤模块的区别在工作模式的不同:
普通光模块属于光电转换器件,属于有源光模块,每个模块有一收一发两个口,发射口里面是个激光器。
CWDM属于光光转换器件,属于无源模块,本身不发射激光,一般使用光平面波导(PLC)技术,只是将一束光分成数束光。
CWDM光模块采用CWDM 技术,可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。
CWDM光模块应用在哪些领域?
CWDM光模块广泛应用于CATV(有线电视)、FTTH(光纤到户)、1G和2G光纤通道、百兆和千兆以太网、同步光纤网SONET OC-3(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.488Gbps)、安防和保护系统等领域。
更多粗波分复用CWDM光模块请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com) |
|