查看: 3653  |  回复: 1
关于100G光模块,你需要了解这些光模块知识

主题

回复
发表于2018-02-02 15:06:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

近些年来,用户需求和数据中心的发展,低速率已经慢慢不能满足日常的数据传输需求。光模块的数据传输从10G25G40G等提速到现在的100G200G甚至400G,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。今天,易飞扬通信就给大家全面介绍100G光模块知识。

  

什么是100G光模块?

 

100G收发模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。

 

100G光模块封装有哪些?

 

100G光模块根据封装方式的不同,可以分为CFP/CFP2/CFP4光模块和QSFP28光模块。QSFP28是目前100G光模块的主流封装方式,CFP/CFP2/CFP4是早期的100G光模块封装方式。

 

100G光模块型号有哪些?

 

100G QSFP28 PSM4光模块

  

QSFP28 PSM4光模块是一种高速度和低功耗的产品,专门用于数据通信应用中的光互连。它符合PSM4 MSA光接口规范,有可热插拔的QSFP外形,内置数字诊断功能,共有4个独立的全双工通道,每通道可达25.78Gbps的数据速率。

 

100G QSFP28 CWDM4光模块

  

通过粗波分复用(CWDM)技术,QSFP28 CWDM4光模块将1270nm1290nm1310nm1330nm四种波长复用到一根单模光纤上进行传输。

 

100GBASE QSFP28 SR4光模块

  

100GBASE-SR4 QSFP28光模块是并行100G光模块。QSFP28全双工光光模块提供4个独立的发送和接收通道,每个功能可以在OM4 MMF100米处进行25Gbps的运行,总体数据速率为100Gbps

 

100G QSFP28 LR4光模块

 

100GBASE-LR4 QSFP28光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,最大传输距离可达到10km100GBASE-LR4 QSFP28光模块将425G电信号转换为4LAN WDM光信号,然后将其复用为单通道,实现100G光传输。

 

100G CFP光模块

  

CFP光模块支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输,包括IEEE 802.3ba标准中包含的所有物理介质相关(PMD)接口。

 

CFP光模块是在小型可插拔光模块(SFP)接口基础上设计的,尺寸更大,支持100 Gbps数据传输。CFP光模块可以支持单个100G信号,OTU4、一个或多个40G信号,OTU3STM-256/OC-768

 

100G CFP2光模块

 

100G CFP2光模块常用作100G以太网互连链路,传输效率比CFP光模块更高,更小的体积也使其适合更高密度的布线。

 

100G CFP4光模块

 

100G CFP4光模块有着和CFP/CFP2光模块同样的速率,传输效率有很大提升,但耗电量却减少,成本也比CFP2更低。

  

100G光模块可以成为现在的主流模块,是因为100G市场能实现密度更高,成本更低,设备功耗更低的趋势。但是,在100G之后的200G光模块、400G光模块,谁可以受到厂商的追捧成为下一个市场的宠儿?这是一个值得思考的问题。

 

更多100G光模块资讯,请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com