查看:
2129
|
回复:
1
|
技术解释:100G-SR4 CFP4光模块
|
|
发表于2018-02-24 15:54:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
互联网、数据中心的高速发展,100G光模块产品也随之应用越加广泛。100G光模块产品的封装有QSFP28、CFP、CFP2、CFP4的等等,光模块速率也从前些年的10G发展到现在的25G、100G等等。
100G数据通讯技术的核心在于光模块,100G 数据中心用的光模块针对不同的应用场景和传输距离具有不同方案标准.下面,要和大家解释的是100G-SR4 CFP4光模块。
随着40Gb/s密集波分光传输系统在运营商核心光网络的广泛应用,基于标准化的密集波分光通信模块赢得了光通信业界的高度兴趣和市场的广泛接受,100G客户端模块为CFP(外形封装可插拔)模块,是一种可以支持热插拔的模块。
由于CFP光模块尺寸太大,不能满足数据中心的高密度需求,所以CFP-MSA委员会定义了两种全新的CFP系列光模块,即CFP2光模块和CFP4光模块,所以100G CFP系列光模块有三种不同大小的封装形式。
CFP4光模块作为CFP光模块和CFP2光模块的进阶版,其拥有CFP/CFP2光模块同样的速率,传输效率有很大提升,但耗电量却减少,成本也比CFP2更低,所以CFP4光模块有着无可替代的优势。
通过简单总结,CFP4光模块相对CFP/CFP2光模块拥有以下几个优点:
1、传输效率更高:早期的100G CFP光模块,通过10个10G的通道,达到100G的传输速率,而现在的100G CFP4光模块通过4个25G通道,实现100G传输,所以传输效率更高,稳定性更强。
2、体积更小:CFP4光模块的体积为CFP的四分之一,是CFP系列光模块中体积最小的光模块。
3、模块集成度更高:CFP2的集成度是CFP的2倍,CFP4的集成度是CFP的四倍。
4、功耗和成本更低:CFP4光模块传输效率明显提升,但耗电量下降,系统成本方面也比CFP2更低。
以上技术解释了100G-SR4 CFP4光模块中的CFP4.
那么,100G-SR4 CFP4光模块有何特征?
100G CFP4 SR4采用更小尺寸CFP4封装,功耗低于2.5W,OM3多模光纤下传输70m,OM4光纤下传输100m。满足IEEE802.3bm 100GBASE-SR4协议和CFP4 MSA标准。该模块采用易飞扬透镜与光引擎自有专利技术,4路数据通道,每路最高速率可达28G,聚合速率最高达112G。支持数字诊断功能。
更多100G-SR4 CFP4光模块技术资讯请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)
|
|