查看: 23513
回复: 23
3.7V升压5V方案选型

主题

回复
发表于2018-02-25 14:15:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

锂电池3.7V升压5V/3A的DCDC的升压方案咨询。

      3.7V锂电池供电,驱动一个工作电压5V,工作电流2.5A的负载,目前测试了升压芯片MT3608和SX1308的方案,

在负载启动时,5V被拉低到4.3V左右,200ms左右回升到5V正常;

由于负载的工作时间较短(500ms),因此负载的输出效果受到了影响。

看3608的资料保护电流达到4A,工作电流2A左右;

现需寻找工作电流3A的升压芯片方案,请专家们推荐。

谢谢!


主题

回复
发表于2020-01-06 14:23:16   |  显示全部楼层
17#
发表于2018-02-25 16:10:02  2# 我正好需要一个小电流升5V的方案
ZCC9266  耐压是0.9-6V,电流是2A,了解下

主题

回复
发表于2020-01-06 14:23:53   |  显示全部楼层
18#
ZCC9266  耐压是0.9-6V,电流是2A,了解下

主题

回复
发表于2020-05-19 16:13:32   |  显示全部楼层
22#
ZCC2007    耐压5.5V   开关电流7A