查看: 23502
回复: 23
3.7V升压5V方案选型

主题

回复
发表于2018-02-25 14:15:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

锂电池3.7V升压5V/3A的DCDC的升压方案咨询。

      3.7V锂电池供电,驱动一个工作电压5V,工作电流2.5A的负载,目前测试了升压芯片MT3608和SX1308的方案,

在负载启动时,5V被拉低到4.3V左右,200ms左右回升到5V正常;

由于负载的工作时间较短(500ms),因此负载的输出效果受到了影响。

看3608的资料保护电流达到4A,工作电流2A左右;

现需寻找工作电流3A的升压芯片方案,请专家们推荐。

谢谢!


主题

回复
发表于2020-01-23 15:43:06   |  显示全部楼层
19#
发表于2018-02-26 00:06:35  4# FP6276AXR-G1编带:5AFP6296XR-G1编带:10A

搭车同问,锂电池应用,输出需要3.3V,轻载<100ma;

方案1:升降压到3.3V;

方案2:先升压到5V,再从5V降压到3.3V;

请问,方案1有没有合适的芯片推荐;如果没有,方案2的效率估计能够达到多少?谢谢!




主题

回复
发表于2020-01-23 15:43:24   |  显示全部楼层
20#
发表于2020-01-06 14:23:53  18# ZCC9266耐压是0.9-6V,电流是2A,了解下

搭车同问,锂电池应用,输出需要3.3V,轻载<100ma;

方案1:升降压到3.3V;

方案2:先升压到5V,再从5V降压到3.3V;

请问,方案1有没有合适的芯片推荐;如果没有,方案2的效率估计能够达到多少?谢谢!


主题

回复
发表于2020-01-23 15:47:25   |  显示全部楼层
21#
发表于2020-01-06 14:23:53  18# ZCC9266耐压是0.9-6V,电流是2A,了解下
17uA感觉太大了