查看:
176146
回复: 69 |
嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数
|
||||||||||||||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-03-02 09:59:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数前言:嘉立创因客户的强烈需求自2018年增加了层压结构及公布出来,极大的方便广大客户按嘉立创的层压结构及相关参数进行阻抗匹配设计,在下单系统中,将支持下面的层压结构,生产将严格按下列的层压结构进行生产,相关的层压结构嘉立创都生产了阻抗测试条进行了测试! 测试条现场测试的图片:http://club.szlcsc.com/article/details_11485_1_22.html#floor_22
一:阻抗设计相关参数: PP介电常数:
二:算阻抗的阻焊油相关常数
一:四层板阻抗层压结构一:成品板厚:0.8MM 1) JLC7628结构:
2) JLC2313结构:
二:成品板厚:1.0MM 1) JLC7628结构:
2) JLC2313结构:
三:成品板厚:1.2MM 1) JLC7628结构:
2) JLC2313结构:
四:成品板厚:1.6MM 1) JLC7628结构:
2) JLC2313结构:
五:成品板厚:2.0MM 1) JLC7628结构:
注:2.0板厚四层板只提供一种层压结构 二:六层板阻抗层压结构一:成品板厚:1.2MM
二:成品板厚:1.6MM
三:成品板厚:2.0MM
注:6层板暂时只提供一种层压结构
深圳嘉立创科技发展有限公司 WWW.SZ-JLC.COM 2018年3月1日星期四 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
||||||||||||||
抒情一天
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-29 11:08:57
|
显示全部楼层
26#
芯板的介电常数没有提供哦,如果设计板子是1.2mm 的6层板,叠层按SGGSGS设计,那么L4层如果走阻抗线就属于带状线,要使用Si9000的Edge-coupled Offset stripline 1B1A 模型进行设计,需要输入PP和core的介电常数进行计算,帖子里只给出了PP的,那0.4mm含铜芯板的介电常数呢?
|
|