查看:
909
|
回复:
1
|
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(7)--实战篇
|
|
发表于2018-03-05 13:59:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。 全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。 这一章将向大家介绍如何使用W7500的双定时器,将利用双定时器0_0的定时器中断来控制串口2发送数据。 想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com 深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势! 电话:0755-86568556 邮箱:support@wisioe.com |
|
发表于2018-03-05 14:08:23
|
显示全部楼层
2#
第八章 双定时器中断试验这一章将向大家介绍如何使用W7500的双定时器,将利用双定时器0_0的定时器中断来控制串口2发送数据。
8.1 W7500双定时器简介W7500的一个双定时器有两个可编程的定时器,它们都是可以自由运行的定时器,当它们达到0时可以触发中断。W7500有两个双定时器。一个双定时器有一个中断处理程序。用户可以选择重复模式单次触发或者循环模式,且循环模式包括自由运行及周期模式。两个定时器是一组,所以有一个时钟及一个中断,但是每个定时器有一个单独的使能位。 W7500 的双定时器特点: u 一个双定时器有两个自由运行的定时器。 u 一个双定时器有一个时钟及一个中断处理程序。 u 一个双定时器有两个使能信号。 u W7500有两个双定时器。 u 一个双定时器有两个可编程的定时器。 u 单次触发模式和循环模式 。 u 自由运行模式和周期模式。 u 有一个预分频器可将时钟频率下分频为1、16或256。 为了深入了解 W7500双定时器的通用寄存器,下面介绍一下与本章的试验相关的通用双定时器的寄存器。 首先是控制寄存器(DUAL 定时器 0_0 定时器控制),如图8.1.1所示:
图8.1.1 W7500 DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器 首先来看看DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的最低位,这位选择定时器的计数模式。 DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第1位,用来选择定时器的大小。 DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第2位到第3位,用来选择定时器的分频。 DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第5位,用来使能或禁止定时器中断。 然后在来看看DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第6位,用来控制定时器的工作模式。 自由运行模式:在定时器达到 0 值之后,定时器进行重装载,然后从最大值递减计数。 周期模式:定时器从装载值递减到0,然后重新装载计数值。 在库函数中,定时器的初始化可以通过DUALTIMER_Init函数来实现: void DUALTIMER_Init(DUALTIMER_TypeDef* DUALTIMERn, DULATIMER_InitTypDef* DUALTIMER_InitStruct); 第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。 第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef,下面我们看看这个结构体的定义: typedef struct { uint32_t TimerLoad; uint32_t TimerControl_Mode; uint32_t TimerControl_Pre; uint32_t TimerControl_Size; uint32_t TimerControl_OneShot; }DULATIMER_InitTypDef; 成员一TimerLoad:设置定时器的装载值。 针对定时器0_0 初始化范例代码格式: DULATIMER_InitTypDef DUALTIMER_InitStruct; DUALTIMER_InitStruct.TimerLoad = 0xFFFFF; DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Mode = 1; DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Pre = 1; DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Size = 1; DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_OneShot = 0; DUALTIMER_Init(DUALTIMER0_0, &DUALTIMER_InitStruct); DUALTIMER_ClockEnable(DUALTIMER0_0); DUALTIMER_Start(DUALTIMER0_0); NVIC_ClearPendingIRQ(DUALTIMER0_IRQn); NVIC_EnableIRQ(DUALTIMER0_IRQn); 因为双定时器中断是默认使能的,所以这里没有设置中断使能,如果需要关闭中断的话可以调用DUALTIMER_IntConfig函数。 void DUALTIMER_IntConfig(DUALTIMER_TypeDef* DUALTIMERn, FunctionalState state); DUALTIMER_IntConfig函数非常简单,比如要禁止定时器 0_0中断的方法是: DUALTIMER_IntConfig(DUALTIMER0_0, DISABLE); 8.2 硬件设计本实验用到的硬件资源有: 1) 串口2 2) 双定时器0_0 8.3 软件设计在W7500EVB DUALTIMER工程中的user下面比以前多了dualtimer.c 文件和头文件dualtimer.h。同时还引入了定时器相关的固件库函数文件 W7500x_dualtimer.c 和头文件W7500x_dualtimer.h。 下面来看看我们的dualtimer.c 文件。 void Dualtimer_Init(void) { DULATIMER_InitTypDef DUALTIMER_InitStruct; DUALTIMER_InitStruct.TimerLoad = 0xFFFFF; //装载值 DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Mode = 1; //定时器处于周期模式 DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Pre = 1; //0 字段频分,时钟除以 1,默认; DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Size = 1; //32 位计数器 DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_OneShot = 0;//环绕模式 DUALTIMER_Init(DUALTIMER0_0, &DUALTIMER_InitStruct); DUALTIMER_ClockEnable(DUALTIMER0_0); //使能定时器0_0 DUALTIMER_Start(DUALTIMER0_0); //开始定时器0_0 /* NVIC 配置 */ NVIC_ClearPendingIRQ(DUALTIMER0_IRQn); NVIC_EnableIRQ(DUALTIMER0_IRQn); } 这里将定时器0_0的重装载值设置成0xFFFFF,定时器的工作模式为周期模式,每当定时器0_0计数器到0的时候就会重新装载并进入定时器中断服务函数。 在来看看W7500x_it.c文件。 void DUALTIMER0_Handler(void) { if(DUALTIMER_GetIntStatus(DUALTIMER0_0) == SET) { flah = 1; DUALTIMER_IntClear(DUALTIMER0_0); } } 因为一个双定时器只有一个中断服务函数,所以进入中断后判断是哪个定时器触发了中断并执行相对应的函数。 8.4下载验证在完成软件设计之后,将编译好的文件下载到W7500EVB 开发板上,观看运行结果是否与我们编写的一致。如果没有错误,可以看到W7500每隔一段时间就发送一次数据,如图8.4.1所示: 图8.4.1 双定时器试验结果
|
|