查看:
1267
|
回复:
1
|
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(9)--实战篇
|
|
发表于2018-03-07 18:05:27
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。 全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。 上一章,介绍了 W7500 的 PWM 输出模式的使用方法,这一章,将向大家介绍W7500 的 PWM 输入捕获模式的使用。在本章中,将PWM作为输入捕获模式,另外在初始化PA10引脚,PA10引脚不断的改变自身的电平,利用PWM的捕获功能来捕获该引脚。 想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com 深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势! 电话:0755-86568556 邮箱:support@wisioe.com |
|
发表于2018-03-07 18:09:55
|
显示全部楼层
2#
第十章 PWM输入捕获试验上一章,介绍了 W7500 的 PWM 输出模式的使用方法,这一章,将向大家介绍W7500 的 PWM 输入捕获模式的使用。在本章中,将PWM作为输入捕获模式,另外在初始化PA10引脚,PA10引脚不断的改变自身的电平,利用PWM的捕获功能来捕获该引脚。 10.1 输入捕获简介当外部输入信号改变时,PWM就会捕获该通道定时器的值。 该通道可以选择在上升沿捕获或下降沿捕获的方式。如果捕获中断被启用,当外部输入信号被切换时捕获中断就发生。定时器的值被保存在 Channel-n 捕获寄存器中,直到中断被清除捕获寄存器才会被重写,如图10.1.1所示:
图10.1.1 带有中断清除的捕获事件 他的配置流程在上一章讲过了这里就不重复了。 可以调用PWM_CaptureModeInit函数来初始化PWM的捕获模式。 void PWM_CaptureModeInit(PWM_CHn_TypeDef* PWM_CHn, PWM_CaptureModeInitTypeDef* PWM_CaptureModeInitStruct); PWM_CaptureModeInit函数的是针对PWM捕获模式写的,所以配置他的结构体也不一样,下面看看他的结构体成员。 typedef struct { uint32_t PWM_CHn_PR; uint32_t PWM_CHn_MR; uint32_t PWM_CHn_LR; uint32_t PWM_CHn_UDMR; uint32_t PWM_CHn_PDMR; uint32_t PWM_CHn_CMR; }PWM_CaptureModeInitTypeDef; 可以看到这个结构体包含了如下几个成员: 针对 PWM通道0 的捕获模式初始化范例代码格式: PWM_CaptureModeInitTypeDef PWM_CaptureModeInitStruct; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PR = 50; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_LR = 10000; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_UDMR = PWM_CHn_UDMR_UpCount; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PDMR = PWM_CHn_PDMR_Periodic; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_CMR = PWM_CHn_CMR_RisingEdge; PWM_CaptureModeInit(PWM_CH0, &PWM_CaptureModeInitStruct); PWM_CHn_SetPEEER(PWM_CH0, PWM_CHn_PEEER_ExtEnable); PWM_CHn_Start(PWM_CH0); //开启定时器PWM_CHn_Start(PWM_CH0); 10.2 硬件设计本实验用到的硬件资源有: 1) UART2 2) PWM 3) 杜邦线 10.3 软件设计打开输入捕获实验,可以看到,工程和上一个实验没有什么改动。因为输入捕获代码是直接添加在 pwm.c 和 pwm.h 中。 在pwm.c 里面加入如下代码: void PWM_Input(void) { PWM_CaptureModeInitTypeDef PWM_CaptureModeInitStruct; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PR = 50; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_LR = 10000; PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_UDMR = PWM_CHn_UDMR_UpCount; //递增计数 PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PDMR = PWM_CHn_PDMR_Periodic; //循环模式 PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_CMR = PWM_CHn_CMR_RisingEdge; //上升沿捕获 PWM_CaptureModeInit(PWM_CH0, &PWM_CaptureModeInitStruct); PWM_CHn_SetPEEER(PWM_CH0, PWM_CHn_PEEER_ExtEnable); // 使能输出禁止输入使能 PWM_CHn_Start(PWM_CH0); //开启定时器 } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); PAD_AFConfig(PAD_PC, GPIO_Pin_0, PAD_AF2); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); PAD_AFConfig(PAD_PA, GPIO_Pin_10, PAD_AF1); } 在main.c 里面加入如下代码: int main() { /* 炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!*/ SystemInit(); /* 系统内部时钟初始化 */ delay_init(); /* 系统滴答时钟配置*/ S_UART_Init(115200); /* 初始化串口通信:115200@8-n-1*/ PWM_Input(); /* PWM 捕获模式初始化 */ printf("PWM捕获测试\r\n"); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10); delay_ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10); delay_ms(1000); printf("CR=%d\r\n",PWM_CHn_GetCR(PWM_CH0)); } } 10.4 下载验证在完成软件设计之后,将编译好的文件下载到W7500 开发板上,再打开串口调试助手,选择对应的串口,然后可以看到PWM通道1捕获到的数据,如图10.4.1所示:
图10.4.1 W7500EVB PWM捕获试验结果 |
|