查看: 54462
回复: 216
【已开奖】新年开工大吉-分享拿百元京东e卡
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复
发表于2018-03-08 14:47:11 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

>>>点击查看中奖公布楼层<<<

中奖者感言帖:iaSgnaT天郯includeosliasfthj千山万水立创小编风雨征程AntecessorIT支持曾工风的世界安忆116224CHUZHI天郯Summer张

看到商城下单满1999元送50元、满6999元送200元,满9999元送300元京东e卡,是不是非常心动,现在,只要分享,就有大大的机会获得京东e卡哦。18个大奖在此,你还在等什么

活动时间:即日起至3月18日23:59:59

参与人群:所有立创社区新老客户

参与方式一:无分组分享本帖或扫描下方二维码文章至朋友圈、QQ空间或20人以上电子相关微信群,截图后回复此贴即可,分享朋友圈/QQ空间每天可参与一次;分享微信群,每个群每天可参与一次;天天分享可天天参与

参与方式二:截图2018年2月23日后已付款订单回复本帖也可参与本次活动哦,一个订单可参与一次。

分享快捷方式:扫描下方二维码后转发至朋友圈、QQ空间或微信群。

奖励设置:

随机奖:根据活动时间内回复总楼层数,按百分比:5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%共18个随机楼层,各获得100元京东e卡

其他说明:

1、每人只可中一次奖励,如有重复中奖或当天重复分享楼层,则后中奖楼层顺延至下一个ID;
2、出现重复分享跟帖(如当天同一个微信群分享2次)以第一个为准;

3、2018年3月19日九点后公布中奖名单,我们将在3天内发放京东e卡(电子卡)卡密信息,届时,将以系统消息的方式发放到该社区ID对应客编账户中,京东e卡绑定后不可更改,请注意信息的保密性和查收;

4、连续回复楼层数不得超过5次,否则该连续楼层无效;

5、未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有。

编辑原因:添加中奖楼层信息

不断前行
iaSgnaT
1
主题
3
回复
发表于2018-03-09 11:22:13   |  显示全部楼层
16#
 
iaSgnaT
1
主题
3
回复
发表于2018-03-09 16:52:32   |  显示全部楼层
20#
 
iaSgnaT
1
主题
3
回复
发表于2018-03-23 09:19:41   |  显示全部楼层
211#
给小编和立创各位工作人员点赞,真是好活动,不小心就中了大奖,非常感谢,祝立创商城越办越红火!