查看: 1372  |  回复: 0
推荐:100G QSFP28光模块产品数据连接解决方案

主题

回复
发表于2018-03-09 14:28:53 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100G QSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。

 

市面上光模块的产品有很多,而100G QSFP28家族产品中,包括:100G QSFP28光模块,100G QSFP28 AOC有源光缆、100G QSFP28 DAC高速线缆。

  

100G QSFP28光模块诞生

 

100G QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。

 

100G QSFP28光模块概述

 

QSFP28光模块提供四个不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到40GbpsQSFP28光模块的尺寸比其他100G模块更小,所以受到越来越多额关注。若想要部署高密度、高速度的网络,选择100G QSFP28光模块将会是一个不错的选择。

 

100G QSFP28光模块工作原理

 

简单的说,光模块就是一个光电转换模块,光模块的作用就是将设备的电信号转换成光信号,这样就可以在光纤中传播,有着电缆传播没有的优势,比如传输距离、传输速率等,到达目的地后,在通过光模块将光信号转换回电信号,以便设备使用。

  

100G QSFP28光模块数据连接方案

 

我们知道,100G QSFP28光模块应用在数据中心中,但是,单是一个100G QSFP28光模块并不能实现数据的传输,在这其中,100G QSFP28光模块要和跳线的相互结合,形成100G QSFP28 AOC或者100G QSFP28 DOC才能进行数据的传输。那么,100G QSFP28光模块和跳线形成的100G QSFP28 AOC/DOC在数据连接方案中应该怎样选择?怎样才能选择高性价比的连接方案呢?可以看以下几点:

  

1、机架内布线:1-5

QSFP28无源DAC高速线缆包括QSFP28QSFP28DACQSFP284xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速线缆非常适合您。

 

2、交换机间多模光纤布线:5-100m

对于在交换机之间使用多模光纤的100GbE布线,有两个选项。一种是使用最适合3-20米的

QSFP28AOC有源光缆。另一个选择是使用QSFP28SR4光模块与12MTPOM3/OM4光纤跳线。

  

3、交换机间单模光纤布线:>100m-2km

距离超过100米但小于2公里通常称为中等距离。对于大多数大型数据中心运营商来说,能够用低成本来满足中长距离的100GbE解决方案是他们的最佳选择。PSM4QSFP28CWDM4/CLR4QSFP28光模块这两种光模块适合中长距离的100G应用。

 

4、长模单模光纤:≤10km

对于超长100GbE网络,例如两个建筑之间的连接,距离多达10公里,具有LC接口的QSFP28-100G-LR4光模块是IEEE定义的最佳选择,它通常和单模光纤一起使用。但现在,QSFP28LR4光模块的价格仍然很高。

 

100G网络数据连接解决方案的选择,要考虑到成本、实际需求等方面综合考虑,这样才能实现一个高性价比的100G网络数据连接解决方案。

 

易飞扬通信(gigalight.com.cn)提供各种高性价比数据传输解决方案,欢迎访问!