查看:
112687
回复: 85 |
强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向!
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-07-26 20:50:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创社区隆重上线,希望各位客户后面有任何技术问题及各种讨论都可以在社区进行, 感谢大家的一路支持! 如果大家对此标准不清楚的,可以在下面提问,如果大家有对标准要补充的,也请在此回贴,共同完善PCB标准封装库! 前言: 1)因为SMT行业的加工厂很少推行标准化设计,导致电子设计工程师对于这方面的意识淡薄,也无法了解 PCB封装库以SMT焊接中器件的摆放位置有关,在此重点不是建议,一定要恪守嘉立创的PCB封装库设计标准, 这样你设计出来的PCB文件无论交给那个SMT加工厂都是标准的,而无需修改,及防止了很多意向不到的错误,导致返工,有可能还会导致严重的损失。同时也建议所有的SMT工厂推荐客户采用立创商城标准! 2)对于有一些电子工程师对于标准不懂的,也可以在此讨论 3)当然立创商城也有PCB标准库,可以直接采用,欢迎到嘉立创下单系统 中,在公共资料中下载
第1种封装规格:SOD-123、LL-34、贴片LED(0603 LED、0805 LED)等等的二极管 【再次强调此图是二极管在封装库里的摆放图---必须左边是阴极(-),右边是阳极(+)。封装库做好后在PCB Layout时,二极管是可以任意角度摆放的!】 为保证二极管在SMT贴片中极性不贴反,封装库里二极管的摆放方向必须与二极管编带的方向保持一致,请严格按上图标准做二极管的封装库! 第2种封装规格:A型、B型、C型、D型等等的贴片钽电容 【再次强调此图是贴片钽电容在封装库里的摆放图---必须左边是负(-),右边是正(+)。封装库做好后在PCB Layout时,钽电容可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证钽电容在SMT 贴片中极性不贴反,封装库里贴片钽电容的摆放方向必须与贴片钽电容编带的方向保持一致,请严格按上图标准做贴片钽电容的封装库! 第3种封装规格:SOT-23
SOT-23器件在封装库里面的零度放置图 【再次强调此图是SOT-23器件在封装库里的摆放图---必须左边是单个焊盘,右边是两个焊盘。封装库做好后在PCB Layout时,SOT-23器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证SOT-23器件在SMT贴片中不贴错,封装库里SOT-23器件的摆放方向必须与SOT-23器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做SOT-23器件的封装库! 第4种封装规格:SOIC-8和SOP-8(统称SOIC-8器件)
【再次强调此图是SOIC-8器件在封装库里的摆放图---必须是Pin1脚在左下角。封装库做好后在PCB Layout时,SOIC-8器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证SOIC-8器件在SMT贴片中不贴错,封装库里SOIC-8器件的摆放方向必须与SOIC-8器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做SOIC-8器件的封装库!
第5种封装规格:贴片排阻、排容(如0402x2、0603x2、0402x4、0603x4等等)
【再次强调此图是排阻排容器件在封装库里的摆放图---单个阻容单元的两个焊盘必须按上下位置摆放,不能按左右位置进行摆放。封装库做好后在PCB Layout时,排阻排容器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证排阻排容器件在SMT贴片中不贴错,封装库里排阻排容器件的摆放方向必须与排阻排容器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做排阻排容器件的封装库 第6种封装规格:LQFP-48、LQFP-64、LQFP-100(STM32芯片)
【再次强调此图是STM32芯片在封装库里的摆放图---必须是Pin1脚在左下角。封装库做好后在PCB Layout时,STM32芯片可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证STM32芯片在SMT贴片中不贴错,封装库里STM32芯片的摆放方向必须与STM32芯片编带的方向保持一致,请严格按上图标准做STM32芯片的封装库!
第7种封装规格:两个引脚的贴片电阻电容(0402、0603、1206等等),这种两端阻容器件虽无极性,但在封装库中,只能水平放置(0度或180度)!不能竖着放置(90度或270度)!
【再次强调此图是两端阻容器件在封装库里的摆放图---阻容器件的两个焊盘必须按左右位置摆放,不能按上下位置进行摆放。封装库做好后在PCB Layout时,两端阻容器件是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证两端阻容器件在SMT贴片中不贴错,封装库里两端阻容器件的摆放方向必须与两端阻容器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做两端阻容器件的封装库! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
天天
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-23 21:00:55
|
显示全部楼层
36#
看前面说应该是封装库的原件方向应该与编带原件一致,至于放到印板上的方向可以随便转换.
|
|