查看: 1594  |  回复: 0
QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型

主题

回复
发表于2018-03-15 14:26:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G200G甚至400G100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。

 

那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。

  

第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。

 

QSFP28适用于4x25GE接入端口,SFP28适用于单个25GE接入端口。SFP28模块,基于SFP+的封装形式,支持25G以太网标准。

SFP28能提供25Gb/s的无误码传输,在超四类多模光纤中传输距离可达到100米,并能应用于高密度的25G以太网交换机和网路接口中,促进数据中心的服务器连接。它采用流行的SFP+封装形式,为企业升级以太网连接,提供了一个更具成本效益的解决方案。。

 

并且,在近些年来,100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。

 

100G QSFP28 SR4光模块

 

100G QSFP28 SR4光模块是一种小型封装、高速、低功耗的产品,目标是用于数据通信应用的光学互连。高带宽模块支持100GbE光学连接纤。与OM3多模光纤一起使用时的传输距离为70m,与OM4多模光纤一起使用时的传输距离是100m

  

100G QSFP28 LR4光模块

 

对于100G长距离传输,IEEE也为100G QSFP28光模块制定了100GBASE-LR4标准。100GBASE-LR4 QSFP28光模块同样采用4个光纤通道,不同的是,它引进了WDM技术,可以将4个光纤通道的不同波长复用到一根光纤上进行传输,因此100GBASE-LR4 QSFP28光模

块采用的是双工LC接口,与单模光纤一起使用时的传输距离可以达到10km

 

100G QSFP28 CWDM4光模块

 

100G QSFP28 CWDM4(粗波分复用的4)光模块是一种小型封装、高速、低功耗的产品,目的是用于光学数据通信应用的互连。采用双工LC接口,与单模光纤一起使用时的传输距离可以达到2km

 

100G QSFP28 PSM4光模块

 

100G QSFP28 PSM4光模块是一种小型封装、高速、低功耗的产品,目的是用于光学数据通信应用的互连。采用四通道平行光传输,支持100G40G以太网、Infiniband DDR/EDR。集成了四个数据通道在共104Gbps带宽,每通道26Gbps ,在单模光纤上传输距离可达10公里。

  

QSFP28光模块将如何改变数据中心?

 

使用QSFP28光模块可以不经过40G直接从25G升级到100G。此外,QSFP28光模块的425Gb/s传输通道也符合100G以太网标准。在由QSFP28光模块组成的100G光纤链路中,100G上行链路是由425G链路组成,而各个25G下行链路的网络架构和10G网络的布线结构完全一样,整个网络的传输容量却大大增加了。

 

因此,与10G40G100G升级相比,10G25G100G升级的方式能大大简化数据中心的布线系统、降低布线系统的成本和线缆密度。

 

所以,100G QSFP28光模块对于整个光通信市场,不仅方便了用户,也方便了厂商。

 

易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品供应商,供应一系列100G QSFP28光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。