查看: 10566
回复: 8
三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?
声路电子
2
主题
7
回复
发表于2018-03-21 15:51:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如标题,请问三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?

我是用在音频电路上,SE8533输入电压9V工作电流110mA左右,SE8550输入电压9V工作电流50~100mA,这两款稳压器噪声如何?

最后一次
0
主题
1
回复
发表于2018-10-25 17:31:46   |  显示全部楼层
8#

这个得分开看,简单说,超过24V的输入条件,输入Cin电容最好ESR大的电解电容或者串电阻陶瓷电容,避免LC反击电压高压。

输出Cout电容最好ESR小的陶瓷电容,避免RC,电流不变,等效电阻大,会输出过冲电压高。

容值上统一105或者4.7以上。