查看: 1657  |  回复: 0
百科:WDM基础知识
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2018-03-21 16:38:46 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。

 

WDM是什么

 

WDM是Wavelength Division Multiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。

  

WDM产生的背景

 

随着各种业务的蓬勃发展,需要的宽带越来越大。如何可以提高光纤的传输容量,实现一根光纤传输多个信号?如何才可以拥有更高的比特率?源于这样的需求背景之下,WDM技术因运而生。

 

WDM对波长的要求是什么?

 

1、从技术实现的角度来说

 

各厂家可以选择任意波长进行波分复用

 

2、从技术兼容性的角度来说

 

我们必须对WDM系统中的光波长进行规范

 

ITU-T 对WDM系统中光波长的规定

 

G.692建议、G.694.1建议、G.694.2建议 ====》波长频率分配表

 

WDM中的光波长必须严格遵照波长频率分配表

 

光波分复用器特点&优势

 

1:充分利用光纤的低损耗波段,增加光纤的传输容量,使一根光纤传送信息的物理限度增加一倍至数倍。目前我们只是利用了光纤低损耗谱(1310nm-1550nm)极少一部分,波分复用可以充分利用单模光纤的巨大带宽约25THz,传输带宽充足。

 

2:具有在同一根光纤中,传送2个或数个非同步信号的能力,有利于数字信号和模拟信号的兼容,与数据速率和调制方式无关,在线路中间可以灵活取出或加入信道。

 

3:对已建光纤系统,尤其早期铺设的芯数不多的光缆,只要原系统有功率余量,可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不用对原系统作大改动,具有较强的灵活性。

 

4:由于大量减少了光纤的使用量,大大降低了建设成本、由于光纤数量少,当出现故障时,恢复起来也迅速方便。

 

5:有源光设备的共享性,对多个信号的传送或新业务的增加降低了成本。

 

6:系统中有源设备得到大幅减少,这样就提高了系统的可靠性

 

由于多路载波的光波分复用对光发射机、光接收机等设备要求较高,技术实施有一定难度,同时多纤芯光缆的应用对于传统广播电视传输业务未出现特别紧缺的局面,因而WDM的实际应用还不多。

 

但是,随着有线电视综合业务的开展,对网络带宽需求的日益增长,各类选择性服务的实施、网络升级改造经济费用的考虑等等,WDM的特点和优势在CATV传输系统中逐渐显现出来,表现出广阔的应用前景,甚至将影响CATV网络的发展格局。

 

更多WDM资讯请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)