查看:
20226
回复: 11 |
CH340系列最新USB转串口选型2020-9-25
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-03-23 14:24:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CH340是沁恒微电子于2004年推出的一颗经典USB转串口芯片,经常出现在各位工程师GG们的桌面上,伴随着各位攻城狮在技术的道路上越走越远,感谢大家的支持让这颗诞生于15年前的芯片在今天依然保持着强劲的增长势头,服务于各行各业。 经过多年的更新迭代,沁恒CH340等USB转接系列产品线目前已拥有几十个型号产品,以下是各个型号的功能简介。 CH340:USB转串口经典型号,拥有SOP8/MSOP10/ESSOP10/SOP16等封装,无需外部晶振 CH341:USB转串口/IIC/SPI/并口/打印口 等 CH342:USB转双串口,支持自定义IO口电压,支持VCP/CDC模式 CH343:USB转高速串口(6Mbps),支持自定义IO口电压,防串口倒灌电,支持VCP/CDC模式 CDC模式:大部分操作系统已内置此类驱动程序(如:win10以上、Android、Linux、MAC OS等),用户无需安装驱动;缺点是高波特率连续大数据量通讯效率不佳,且RTS/CTS无法独立使用; VCP模式:厂商提供虚拟串口驱动,支持各操作系统,功能多,支持GPIO和高波特率及硬件流控;缺点是需安装驱动(手动或联网后自动安装); CH340系列支持Windows/Linux/Android/MAC OS等系统,驱动如下: Windows系统驱动官方下载:http://wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html Linux系统驱动官方下载:http://wch.cn/downloads/CH341SER_LINUX_ZIP.html Android系统驱动官方下载:http://wch.cn/downloads/CH341SER_ANDROID_ZIP.html MAC OS系统驱动官方下载:http://wch.cn/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html CH340原理图和PCB文件下载:http://wch.cn/downloads/CH340PCB_ZIP.html
关于产品更新: 1、支持IO独立供电的USB转串口芯片:CH343、CH342、CH9102; 提供VIO电源引脚,为串口等IO引脚提供电源; IO电压支持5V/3.3V/2.5V/1.8V等,可以直接连接低电压的CPU、FPGA等; 支持高达4Mbps的串口通讯波特率; 2、内置防倒灌电路的USB转串口芯片:CH340K; 内置防电流倒灌二极管; 同时内置若上拉电阻维持空闲高电平,实现低电平驱动和弱高电平驱动; 3、若使用其他USB转串口型号,为缓解电流倒灌,建议:优先考虑统一供电方式,双方使用同一电源工作; CH340最新手册下载:http://www.wch.cn/downloads/CH340DS1_PDF.html ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-01-04 14:00:59
|
显示全部楼层
2#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-01-05 10:51:35
|
显示全部楼层
4#
引脚兼容,功能相同。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-08-16 10:02:18
|
显示全部楼层
6#
不好意思,才看到。
通过反向二极管的原理是:在 CH340 发送数据时,发送高电平时二极管截止,但是由于对端 RXD 默认上拉也是高电平不会有采样问题,而发送低电平时二极管导通,对端 RXD 接收到低电平,因此可以正常通讯。并防止了 CH340 的 TXD 发送引脚将电流倒灌到对端 IC。 通过限流电阻的原理是:倒灌电流导致芯片工作甚至闩锁效应,是由于引脚电流过大超过了芯片设计时容忍的上限导致芯片内部电路出现异常。因此加一个限流电阻就可以了,其他通讯场景也可以仿照此方法进行尝试。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2020-09-25 17:52:52
|
显示全部楼层
11#
2020-9-23:CH340最新手册下载:http://www.wch.cn/downloads/CH340DS1_PDF.html
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|