查看: 1849  |  回复: 0
40G QSFP+光模块有哪些?4种40G QSFP+光模块详细介绍

主题

回复
发表于2018-03-26 16:01:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

在光纤网络中,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,有使用10G/25G/40G/100G等,光模块的封装也有使用CFP/QSFP+/QSFP28等光模块的封装。而在本文,易飞扬通信给大家介绍的是40G QSFP+光模块。

 

40G QSFP+光模块支持410Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等于应用。并且,40G QSFP+光模块还有这以下4种类类型。

 

140G LR4 QSFP+ PSM光模块

  

40G LR4 QSFP+ PSM光模块主要是根据QSFP+多源协议设计的外观、光/电连接和数字诊断接口。作为一款高度集成4通道光模块,它拥有更高端口密度的优势,同时,也为整个系统的运行节省了成本。这种光模块的光口采用了并行单模技术PSM,利用4路并行设计的MPO/MTP接口,可以实现10KM的有效传输。40G LR4 PSM光模块是通过激光阵列将电信号转为光信号,再有光电检测器阵列将光信号转为电信号。这里注意:40G LR4 PSM光模块常用于与单模光纤接头连接,也就是说,并行的光信号是通过8根单模光纤进行平行发送的。

 

240G IR4 QSFP+ PSM光模块

  

QSFP PSM IR4光模块是一种高性能、低功耗、长程的产品互连方案;支持40G以太网,光纤通道和PCIe。它是符合QSFP MSA40GbE PSM4QSFP PSM IR4是一个集合在4个全双工通道中,每个通道都有能力传送数据为10Gb/s,提供40Gb/s的聚合速率。

 

340G LR4 QSFP+光收发模块

  

40G LR4 QSFP+光模块一般与LC单模光纤跳线一起使用,传输距离最大可达10km,并且它有4个数据通道,它们会同时传输数据。40G LR4 QSFP+光模块的优点是高密度、低成本、高速率、大容量、低功耗。

 

440G-SR4 QSFP+ 光模块

  

40G SR4 QSFP+光模块在40G数据传输中常与MPO/MTP接头一起使用,拥有4个独立的全双工通道,也是通过四个通道进行传输,传输速率同LR4一致。不同的是,40G SR4 QSFP+光模块常与多模光纤一起使用,与OM3光纤跳线一起使用时的传输距离是100m,与OM4光纤跳线一起使用时的传输距离是150m

 

综上所述,40G SR4 QSFP+光模块适用于短距离的传输,在数据中心中常用与OM3/OM4光纤连接;而40G LR4 QSFP+光模块和40G LR4 PSM光模块则适用于长距离传输。就这两个光模块比较而言,40G LR4 QSFP+光模块更加具有性价比。因为在长距离的传输中,40G LR4 QSFP+光模块只是适用两根光纤,而40G LR4 PSM光模块则是需要八根单模光纤。

 

易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn