查看:
1726
|
回复:
0
|
什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2018-03-30 14:45:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。
可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。
DWDM原理
在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在 1.55pm 低损耗区产生的宽带资源 ,就需要根据不同的频率以及波长将光纤的低损耗区划分成多个光波道 ,而且需要在每个光波道建立载波即我们所说的光波 ,同时利用分波器在发送端合并各种不同规定波长的信号 ,将这些合并起来的信号集体传入一个光纤中, 进行信号传输。传输到接收端时,在利用一个光解复用器将这些合并到一起的具有不同波长。不同光波的信号分解开分成最初的状态实现了在一根光纤中可以传输多种不同信号的功能。
DWDM应用的产品有哪些?
1:AWG DWDM阵列波导光栅模块
AAWG模块是以硅硅技术为基础的,没有电源必需的。产品稳定性高,可靠性高,包装尺寸小。主要应用于波分复用传输。
2:DWDM SFP+ 光模块
DWDM SFP+ 10G光模块,是SFP+封装小型热插拔,双纤双向万兆光模块。支持10.5Gbps传输速率, 采用EML COOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),最大链路可以传输80km,工作温度范围在: -5?C—70?C ,带数字诊断监控功能。 主要应用于10GBASE DWDM万兆以太网等领域。具有高密度低功耗的特点,产品拥有极高性价比。
3:DWDM XFP光模块
DWDM XFP光模块所谓密集波分复用XFP封装的光模块;密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据。DWDM 光模块是针对密集波分复用的光模块,它有40个常用通道可以选择;并且XFP的速率是10G,并且是串行光收发模块的一种标准化封装。
4:DWDM机箱
易飞扬密集波分多路复用器/解复用器是为了复用多个DWDM信号(88通道)到一个或两个纤维通过TFF技术。Gigalight可以提供完整的配置,如2、4、8、16、多达88个通道,这些通道都可以在独立的19或23”1RU机架、1RU或2RU LGX模块和Field模块ABS box中使用。结合我们的DWDM收发器或波长转换器,光纤的带宽可以有效地利用。
密集波分复用系统的核心部件复用/解复用器,其功能是将不同波长的光信号复用至一根光纤上, 或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长分开。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品供应商,供应一系列DWDM产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
|
|