查看: 249892
回复: 478
【已开奖】立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包
立创小星
【官方工作人员】
4
主题
1178
回复
发表于2018-04-02 15:08:22 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

>>点击ID查看获奖者感言:Mars小雅小姑娘TonyWongPCBV5缘分五月高大不上小草朵朵天郯碧海蓝天环亚电子右走will0002凡高智能科技红尘滚滚尧隶0269蓝冻mcdullJunius


>>>点击链接查看中奖信息:http://club.szlcsc.com/article/details_11994_10_452.html#floor_452


既要买买买,也要赚赚赚?现在,机会来了 — 立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金红包;更有你下单,我返现!最高单笔返400元无门槛现金优惠券活动等你参与。


回帖赢1000元现金红包 ↓↓↓


1.活动时间:4.2日至4.30日18点整。

2.参与条件:满足以下其中一种方式即可。

参与方式一:将本文无分组分享至朋友圈,截图回帖并保持朋友圈动态至活动结束,可天天参与分享哦。

参与方式二:活动期间,回帖晒单,内容为4月期间下单并成功支付的订单截图(需显示订单金额、订单编号、进度跟踪)。

3.奖励设置:

幸运奖:根据活动结束时总楼层数,按百分比(四舍五入)1%、5%、8%、10%、15%、18%、20%、25%、28%、30%、35%、38%、40%、45%、48%、50%、55%、58%、60%、65%、68%、70%、75%、78%、80%、85%、88%、90%、95%,99%共30个楼层可得幸运奖,奖励100元现金红包。

特等奖:晒单楼层中,订单实付金额最高的楼层用户可获得800元现金大红包。

4.注意事项:

(1)幸运奖最多可中2次奖励,超过中奖次数的楼层,则后中奖楼层顺延至下一个ID;

(2)同一个截图只能跟帖一次,出现重复跟帖以第一个为准;

(3)连续回帖楼层不得超过5次,否则该连续楼层为无效楼层;

(4)2018年4月30日18点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,工作人员将在5个工作日内以立创钱包的方式发放到该社区ID对应客户编号账户中;

(5)法律允许范围内,未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有。


相关活动推荐:你下单,我返现!最高单笔返400元无门槛现金优惠券 ↓↓↓


 


编辑原因:头部添加获奖者感言信息

John
6
主题
276
回复
发表于2018-04-02 18:02:19   |  显示全部楼层
9#
惊现红尘客自拍
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G