查看:
58585
回复: 54 |
请教IP5306芯问题,输出30秒自动断电
|
心在飞翔
1
主题
1
回复 |
发表于2018-04-05 15:37:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
轻松一试
0
主题
1
回复 |
发表于2023-01-17 15:48:50
|
显示全部楼层
57#
英文的1.01版,中文的1.3版,我用的1.3版。5306这类充电宝用的芯片,画图的时候GND VDD 线宽不能小于1mm,特别是GND一定要宽,我看到过一篇文章5306默认使用4.2V的电池,可以定制不同的电池内阻版本,外接电源上电后默认会开启输出,10S 没有检测到负载进入待机,负载最低45mA. 如果你用2灯的话,外部电源接入时,无法通过按2次开关键关闭输出。电池保护芯片可以不用ip5003,小电流用8205+dw01, 或者双8205+dw01,大电流用XB8089D。L1 用1R0 不要搞错了,6脚位BAT 上的0.5R可以不用,5脚的KEY 我是按说明接的没有出现30S 关机的问题
|
|