查看: 70289
回复: 54
请教IP5306芯问题,输出30秒自动断电
心在飞翔
1
主题
1
回复
发表于2018-04-05 15:37:51 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

按照英集芯资料用IP5306搭了一个单灯电路,接上电池和负载,每次输出30秒就没输出了,请教各位高手,这是什么原因呢?芯片是在商城买的,应该不会有问题吧

如图所示:

 

mz8023yt
0
主题
1
回复
发表于2020-04-28 23:59:43   |  显示全部楼层
20#

首先,明确一点,30秒掉电是因为负载太小,导致ip5306自动休眠,关闭了out-5V输出。这个2楼的小伙伴已经提到了。

另外17和18楼的疑问:“IP5306怎么保持输出”, 这个问题我参考19楼的兄弟,将pin5连接到单片机的一个IO口,IO口输出常高,试过了,不行。

但是我试了下,GPIO口拉低500ms,然后拉高9500ms,再拉低500ms,再拉高9500ms。如此循环,可以实现IP5306保持输出的效果。


备注:我手上没有IP5306的模块,使用的是淘宝淘的 MH-CD42 充电模块。

其他论坛有人提到说,CD42 其实就是 IP5306.


希望对你有帮助。简书博客详细描述:https://www.jianshu.com/p/25fa6ec89953