查看:
4855
|
回复:
5
|
电气层放文字要注意了,这样情况很危险!
|
southsun
8
主题
30
回复 |
发表于2018-04-05 17:32:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创交付的PCB遇到这种情况,以前没遇到过
文字是放在电气层,铺地时字体字号都正常,与其它都不接触,加工出来后成了上图那样。 我分析原因在于原来的字形是真字形,立创加工时没有启用造成字符变大并且乱码(上图右上圈里是中文),变大的字体极可能造成短路。 各位千万小心哦! 使用真字形并不是必须的,但是立创库使用了全角的“Ω”和+-%为了不乱码采用了它,而全角的字体大小与半角的差别太大容易出问题。 这次问题直接出在高版本导出到低版本时字形改变造成,间接出在创制版前检查人员没有注意一点字符乱码和大小问题(我若是第一个也最好是最后一个吧)。 这里也建议立创元件参数规范能改一下,回避全角字符为好,即便是不用100(10欧姆)的倍率形式,也可采用10R,5R1,10K,3u3这些形式。 |
John
6
主题
276
回复 |
发表于2018-04-05 20:31:26
|
显示全部楼层
2#
不出GERBER?
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|