查看: 5812  |  回复: 6
第一次做:原理图,元件选型,PCB生成,打算制作5套,请大家帮忙看看!

主题

回复
发表于2018-04-07 17:15:15 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

之前一点制作电路板的概念没有,第一尝试,做一个avr单片机的最小系统,就是练习用。


对元件封装、布线、覆铜啥的都不知道,好在立创EDA真的很直观,自己试着做了一套,发在这里,请大家看看有没有什么问题?!由于是零经验,从各个角度都可能有问题,请大家不吝赐教!!!

 点击查看大图

 点击查看大图

  


另外,U2和DC1是两个插座。U2用来插avr单片机USB下载器(下载器我已有,附图在后);DC1是用来取得5V电源的。


我的问题是:

1. 我是不应该先量取我的已有的USB下载器的引脚之间的距离(用格尺量),然后才能确定这个U2,它的引脚数、引脚的间距要与我已有的USB下载器的完全匹配?

2. 我图中的U2和DC1的元件在电路板上的布置方向对不?这么布置从外面插线方便不?我怕把插孔布置面向电路板内部了,插线不方便?怎么才能知道布置的向内还是向外?


    点击查看大图


感谢!!!


主题

回复
发表于2018-04-08 12:37:38   |  显示全部楼层
4#
晶振线最好等长,电源可以粗点