查看:
23037
回复: 24 |
贴片电容漏电问题
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-24 12:06:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226) ±20% 16V 编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值; 疑问: 1、是什么原因呢?商城物料有问题吗? 2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢? 3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生? 仰望高手们解救 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-24 17:21:58
|
显示全部楼层
6#
非常感谢;正在逐步排查;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-26 14:33:44
|
显示全部楼层
8#
确实跟分板时的应力有关系,需要做个小夹具,分散这个应力;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-05-01 14:11:52
|
显示全部楼层
10#
累计出货了1000套+,都是贴片厂直接加工的,送料都是整盘的;目前反馈有3个设备有此问题,其中1个设备已经发回,并确定问题点;另两个设备正督促客户寄回,再做分析;(先把替换品寄过去,再由客户返回来;) 这3个设备应该是最近同一批次的; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-03-14 09:03:58
|
显示全部楼层
14#
呵呵,已经把分板的因素去掉,还是能发现千分之几概率的PCBA出现此问题;目前做的测试夹具,把静态电流测试做进去,可以稍作筛选;
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-03-19 11:38:28
|
显示全部楼层
16#
你留意下,是固定的那几个规格的电容呢?还是随机性的电容;我的产品上,都是固定的那个规格电容出问题,是大容量的瓷片电容;小容量的瓷片电容,还没发现此漏电现象;钽电容就更稳定些;
|
|