查看: 23030
回复: 24
贴片电容漏电问题
日创科技
7
主题
84
回复
发表于2018-04-24 12:06:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226) ±20% 16V 编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值;

疑问:

1、是什么原因呢?商城物料有问题吗?

2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢?

3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生?

                                                                仰望高手们解救

CatCaptain
20
主题
76
回复
发表于2018-04-24 14:41:30   |  显示全部楼层
4#

用显微镜或者放大镜看看,电容是不是有裂纹。。。。