查看: 22287
回复: 24
贴片电容漏电问题

主题

回复
发表于2018-04-24 12:06:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226) ±20% 16V 编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值;

疑问:

1、是什么原因呢?商城物料有问题吗?

2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢?

3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生?

                                                                仰望高手们解救


主题

回复
发表于2021-03-10 21:28:20   |  显示全部楼层
18#

MLCC的这个漏电问题非常坑爹。之前有款电池供电产品遇到完全相同的问题,拆下来有k级别的电阻,导致待机电流偏大。

之前有只iPhone,漏电流43mA,排除了一圈以后只能锁定到MLCC电容漏电上。

目前用着的手机,同型号,飞行模式待机电流分别为18mA,20mA,28mA,差异就在漏电流的MLCC数量了,完全就是撞大运。