查看:
23029
回复: 24 |
贴片电容漏电问题
|
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2018-04-24 12:06:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现象:一款电池供电的产品,用到“贴片电容/22uF(226) ±20% 16V 编带”,用的是商城商品编号C129302,现客户反馈有2个产品的电池用不到1个月,将返回品逐个分离找原因,最终确定在这颗22uF的电容上,拆下来,万用表的电阻档能测得1K+的阻值; 疑问: 1、是什么原因呢?商城物料有问题吗? 2、这个C129302,22uF不能用在电池供电的设备上吗?那其他的贴片电容呢?都是瓷片电容,如1uF、100nF、10nF的呢? 3、有什么措施?以后该怎么避免此问题的发生? 仰望高手们解救 |
我是肥肥徐
1
主题
29
回复 |
发表于2018-04-24 15:30:47
|
显示全部楼层
5#
一般来说,这都是因为机械应力导致的MLCC开裂,部分可在外观看到裂纹,部分裂纹在内部。尤其是大容量的MLCC,叠层间距本身就比较小,特别容易造成开裂。 先查找可能导致MLCC失效的原因,比如PCB安装时的翘曲,外力挤压,手工焊接导致的热应力,超声波焊接,高频振动等等 |
|