查看: 3234  |  回复: 2
基于CH395的FTP应用说明
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-05-03 16:04:56 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

随着以太网协议栈芯片的出现,普通单片机加上以太网协议栈芯片也能与PC或者其它网络设备之间进行以太网数据传输。嵌入式TCP/IP协议栈的系统板有以太网媒介的高速数据传输接口,可用于多个节点之间的数据交互,又因体积小、成本低、传输速度快等优点,适用于现有的网络传输系统。

基于CH395的FTP应用,将采集的各种数据以文件的方式保存在U盘中,支持对U盘中文件的创建、删除、下载、上传、读取等操作,基本上与电脑直接操作文件一样,实现数据共享和远程控制。通过网络连接,实现跨平台、多地访问;支持交换机、路由器,不受距离限制;基于FTP协议,可以设置用户权限,只有拥有权限的用户才可以访问该服务器,也可以设置用户权限等级,不同的用户拥有不同等级的权限,控制端便于实现智能化管理,且操作简单。

 应用框图:

  

 特点:

 遵循FTP应用协议,可通过PC自带浏览器直接访问U盘中的文件。

 遵循TCP/IP协议,支持交换机,路由器。

 支持windows、linux等不同操作系统。

 支持分配用户权限等级。

传输速度稳定,支持多人快速访问。

无需驱动程序,使用简单,操作方便。

硬件简单,成本低。

应用:智能家居、工业智能化从站系统、网络安全、环境监测



①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-05-04 10:05:47   |  显示全部楼层
3#
发表于2018-05-03 21:47:59  2# 建议支持对象存储S3协议,Ftp有很多模式,而且广域网上都是封掉端口的
对象存储S3协议是可以支持的,具体技术问题可以联系我司技术支持:封工 025-52638370.
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141