查看:
8291
|
回复:
17
|
参赛作品《便携式移动电源》
|
|||
自由组合
6
主题
22
回复 |
发表于2018-05-07 20:46:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 刘其友 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 4. 参赛作品的名字(必填项): 便携式移动电源 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 便携式移动电源可以满足生活中大部分用电设备的需求,在野炊、露营、冒险等户外活动时,可提供照明、给手机、电脑等移动设备供电,在家中可用于电视、风扇、电脑、台灯等,也可用于无人机充电; 电源具有220V500W输出端口、2路12V10A输出、2路5V2A的USB输出、点烟器、无人机充电端子等。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): TLV2252、CN3722、MC9S08AW60CFUE、LM2576T、MIC4576、LT8391、EG8010、EG7500、大功率MOS管、快速二极管、电阻、电容、功率电感等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 高频变压器、MAX15023 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项): LCEDA,ALTIUM DESIGNER 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 该产品专为喜欢户外活动的人群设计。当我们怀着一颗愉悦的心情出去旅游、露营、野炊时,也经常碰到手机、电脑等没电令人懊恼的时刻,有了这个便携式电源,你可以带上自己的音响设备、电烧烤架、电饭锅等,来到野外尽情的happy一次。 也有的飞控爱好者,趁着天气晴朗,带着自己的无人机来到一个美丽的地方,想要拍下这美好的大千世界,然而无人机的续航能力仅仅半小时不到,怎能让自己一次玩个痛快,有了这个便携式电源,就算玩上两天,拍尽人间繁华都不在话下。 此大容量便携式电源满足人们生活用电的大部分需求,并且重量不到6.5kg,携带方便,是居家旅行必备的设备。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?
便携式移动电源具有220V500W输出端口、12V10A输出端、5V2A的USB输出、点烟器、无人机充电端子等,可以满足生活中大部分用电设备的需求,在野炊、露营、冒险等户外活动时,可提供照明、给手机、电脑、车载冰箱、车载充气泵、车载洗车设备等供电,在家中可用于电视、风扇、电脑、台灯等,亦可用于无人机充电;产品具有多方面保护功能,如短路、过压、过流、欠压、过温等保护。在不使用超过5分钟,会自动关机。充电6小时充满,也可使用太阳能板充电,使用安全、可靠、放心。 二、系统构架图
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 该产品主要由电池、电池充电电路、电池保护电路、电池监测电路、单片机、逆变电路、DC转换电路、显示部分等组成; 首先由CN3722将适配器输入的电源供给电池,并对电池充电状态进行监测;电池监测电路由TLV2252组成的电压电流检测,同时由此信号得到实际充放电功率;单片机电路主要负责产品充放电控制、电量显示以及温度检测和软保护等功能;逆变电路由EG7500组成的推挽电路推动高频变压器进行升压,后由EG8010进行波形整形及控制,输出220V50Hz或110V60Hz的纯正弦波交流电;DC转换电路由MAX15023完成12V10A和13V10A输出,作为无人机充电端口输出和点烟器输出等,由MIC4576输出5V2A的USB端口电压;显示部分由LCD12864完成,主要显示现有电量、充放电剩余时间以及保护状态显示等。 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。 ALTIUM DESIGNER LCEDA 前后面板设计链接:https://lceda.cn/MARCO/pian-xie-shi-dian-yuan-qian-hou-mian-ban 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。
https://v.qq.com/x/page/d0762567h27.html 七、总结 短短2个多月的时间,从什么都没有到电路、结构、软件组成的这一个便携式移动电源成品,中间电路调试耗费了大把时间,软件设计还差屏幕没有点亮了,结构设计也耗费了大半个月时间。两个月来,有时通宵达旦,看着自己的作品不断的完善,也算是一种安慰,是一种动力。 先不写了,等整体设计完成了,调整好状态,找个时间把整个设计过程再开个贴。 |
|||
自由组合
6
主题
22
回复 |
发表于2018-05-10 15:12:22
|
显示全部楼层
5#
|
|||
自由组合
6
主题
22
回复 |
发表于2018-08-15 14:48:19
|
显示全部楼层
9#
好凄凉
|
|||
自由组合
6
主题
22
回复 |
发表于2018-08-16 09:45:55
|
显示全部楼层
12#
很明显不能用动力电池呀
|
|||
自由组合
6
主题
22
回复 |
发表于2018-08-20 14:13:13
|
显示全部楼层
15#
还有点点软件没完成
|
|