查看: 6212  |  回复: 3
NFC 读写芯片替换,MS520 可替换 RC520,FM17520 ,CV520

主题

回复
发表于2018-05-09 19:21:55 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
NFC 读写芯片:
MS520 可PIN 对pin 替换 RC520,FM17520  ,CV520     

样品:http://item.szlcsc.com/213219.html


             


主题

回复
发表于2018-05-10 10:25:37   |  显示全部楼层
2#
MS520 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在
 13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A 的多层应用,
                 可以pin对pin替代NXP CV520,FM17520,无须调整硬件软件。
 
主要特点:
   1、高度集成的解调和解码模拟电路
   2、采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线
   3、支持ISO/IEC 14443 A 106kbps/212kbps/424kbps/848kbps 传输速率的通信
   4、读写距离可达50mm,这取决于天线设计
   5、支持主机接口:
      ◆10Mbit/s 的SPI 接口
   6、64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区
   7、灵活的中断模式
   8、低功耗的硬件复位
   9、软件掉电模式
  10、可编程定时器
  11、内部振荡器,连接27.12MHz 的晶体
  12、2.5V-3.3V 的电源电压
  13、CRC 协处理器
  14、可编程的I/O 管脚
  15、内部自检
 
应用
   智能“三表”
   公共交通终端
   便携式手持设备
   非接触式公用电话