查看: 2267  |  回复: 0
用CH559读取USB条码枪数据通过串口输出的程序代码
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-05-12 14:30:25 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现在条码枪/刷卡器大多是USB接口的,若是使用在windows/linux/android等系统下非常方便,基本都是模拟的键盘输出,直接可以接收到数据。但是如果想通过单片机系统获取到USB条码枪/刷卡器的数据就要求单片机系统有一个USB HOST接口并且能成功操作USB条码枪/刷卡器获取到数据。下面的这段程序是利用CH559USB HOST接口操作USB条码枪/刷卡器获取到数据然后通过串口发出的源代码。

 

同时,此方案进阶版还可以做成截取USB条码枪数据,就是将模块串接在电脑和USB条码枪之间,在不影响USB条码枪向电脑发送数据的情况下获取到USB条码枪的扫码数据。比如下图这种方式:

 


CH559操作USB条码枪获取数据并通过串口发出的源代码如下附件: 

CH559操作USB条码枪数据通过串口输出.zip 


立创产品链接:http://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=CH55


①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141