查看: 18193
回复: 28
下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!-- USB Hub

主题

回复
发表于2018-05-14 20:31:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

含税单价:0.8大洋一个! 高性价比USB  HUb主控芯片!


今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USB Hub (PCBA成品板),或许实用性更大些噢~


SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。

芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的 XI 输入接地。

 ■ 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
 ■ 集成 12M 晶体振荡器
 ■ 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
 ■ 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案

 ■ 支持自供电到总线供电的自动枚举切换


 点击查看大图


主题

回复
发表于2019-12-25 18:35:59   |  显示全部楼层
26#
发表于2019-06-04 09:52:23  18# 更新了通用USB集线器驱动,现在已经可以在WIN10下正常工作了。用U盘写入文件,WIN10自带显示在22M/S左右,基...
我做了一个也是Win7和Win10都没反应。能分享一下驱动集吗?