查看: 57481
回复: 54
升压,降压,充电,限流保护 四位一体板子,你值得拥有
Mosman
7
主题
75
回复
发表于2016-12-30 14:13:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

各种电源的demo板子,PCB尺寸3cm X 6.8 cm,所有物料在立创商城都可以买得到

主要物料的地址链接  

FR9801     FR9801的电感  

XB5353A    TP4054    microUSB座

EC100D 

M3406    M3406电感    更大电流用MT3410L

MT3608    MT3608的电感     22uF电容    100kΩ电位器

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stm32
0
主题
2
回复
发表于2019-03-17 14:25:51   |  显示全部楼层
37#
M3406输出5V   R1R2怎么取值呢 大神
stm32
0
主题
2
回复
发表于2019-03-17 14:27:38   |  显示全部楼层
38#
发表于2017-10-16 09:31:33  25# 关于M3406,我买了一些。接下来我打电话给航天民芯的深圳公司要求给我一份选型手册。他们居然说没有这东西,我只得表示震惊...
M3406  3.7V输入   5V输出    电阻 怎么选呢

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部