查看: 86188
回复: 47
邀请 热心网友 参与管理 嘉立创可贴列表 集成库管理

主题

回复
发表于2017-01-05 19:57:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
好消息 :嘉立创SMT贴片 可贴列表集成库初始版本已经制作完成.    目前689种物料 原理图库 跟PCB封装库 全部画出.

发这个帖子的目的是:  邀请热心网友一起管理这个封装库.  

管理方式:  基于开源项目,  使用SVN版本控制来了管理.     这样好处多多, 将来版本更新更健壮, 而且Altium Designer 深度支持 SVN ,提交,更新极其方便.   发行版也能得到及时更新


我们希望参与邀请的人有如下经历:      

         1 需要有多年的Altium Designer使用经验

         2 常年混迹于 电子产品制造界, 不说精通各种制造工艺,至少随便画一个封装能99.8%使用.
         3 只报名,不干活,将会移除管理员权限. 什么时候有空了再重新报名

         4 嘉立创老会员. 报上客户编号即可.


报名相关联系人:  SMT事业部:http://www.sz-jlc.com   工作QQ:3001269142   工号: 100  


报名方式只需楼下跟帖  喊出   "参与管理:  嘉立创SMT贴片 可贴列表集成库 "  或 联系工作QQ.


参与管理责任:  

          责任重大,封装库可不是随便乱画画的.  也有一些繁重的体力劳动. 但是含泪播种的人一定能含笑收获。


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

当然 发行版  很快就出来啦.  这个版本将会是一个有价值的封装库.    (用户将来的工作不再是单打独斗)


这里是集成库介绍贴:  http://club.szlcsc.com/article/details_963_0_1_0_1_1.html  

 

托管地址: https://gitee.com/JLC_SMT/JLCSMT_LIB       //非管理员权限 可以提取但不能提交变更.





相关教程

【AD系列教程】利用SVN进行版本控制设计  http://club.szlcsc.com/article/details_1783_1.html

【AD系列教程】多人PCB协作设计 (用SVN实现)  http://club.szlcsc.com/article/details_1889_1.html





主题

回复
发表于2017-01-06 08:28:12   |  显示全部楼层
4#
支持GIT最好!svn也行

主题

回复
发表于2017-01-06 14:58:39   |  显示全部楼层
8#
发表于2017-01-06 09:40:19  6# altium的开发工程师表示没听说过GIT
分布式软件版本管理!当然也可以管理其他东西。

主题

回复
发表于2017-01-09 09:07:01   |  显示全部楼层
14#
发表于2017-01-06 16:59:28  10# 我是说altium的开发工程师表示没听说过。。。又不是我没有听说过。。。你们电工看东西都这么粗吗?
首先你的表达让人产生歧义。“altium的开发工程师表示没听说过GIT”,我可以理解为你是“altium的开发工程师”,然后“表示没听说过git”;然后就是你理解的那种方式了。所以就出现差错了!