查看: 39385
回复: 58
W7500P 促销以太网芯片!硬件TCP/IP+硬件物理层PHY+Cortex-M0处理器...

主题

回复
发表于2017-01-07 09:02:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

W7500P

超值以太网芯片!!硬件TCP/IP+硬件物理层PHY+Cortex-M0处理器(48MHZ)

官方网址:

http://www.wiznet.co.kr/product-item/w7500p/

采购网址:

http://www.szlcsc.com/product/details_80819.html


手册:w7500p_rm_v103.zip

设计参考原理图:W7500P-Reference-Schematic.rar



1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。


社区论坛连接:http://club.szlcsc.com/article/details_1780_1.html


销售单价(含增值税) 1~ 9 片: ¥19.03 / 片
  10~ 29 片: ¥18.86 / 片
  30~ 99 片: ¥18.70 / 片
  100 片以上: ¥18.53 / 片(折合1托盘4632.50元)

W7500P 

W7500P

W7500P同W7500不同点在于其内部将PHY也通过SOC工艺集成进去,使得通过单芯片实现全硬件TCP/IP协议栈接入以太网成为可能,同时也为开发者提供了一套更为简洁的以太网接入方案,简化了硬件单路,优化了设计成本。
W7500P同W7500不同点在于其内部将PHY也通过SOC工艺集成进去,使得通过单芯片实现全硬件TCP/IP协议栈接入以太网成为可能,同时也为开发者提供了一套更为简洁的以太网接入方案,简化了硬件单路,优化了设计成本。

W7500P实现了“MCU + 全硬件TCP/IP协议栈 + MAC + PHY” 支持TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP 以及 PPPoE协议,满足用户对整体设计方案的需求。

特点
ARM Cortex-M0
  • 最大时钟频率 48MHz

全硬件TCP/IP核
  • 8个socket
  • 每个socket拥有最大32KBSRAM
  • MII(介质无关接口)

内存
  • Flash:128KB
  • SRAM:16KB到48KB(如32KB socket 缓存已用,最小可用16KB,如果socket缓存未用,最大可用48KB)
  • 用于Boot程序存储的ROM:6KB

内置MAC和PHY

时钟,复位及供给管理
  • POR(上电复位)
  • 供电电压2.7V-5.5V。内部稳压器输出:3.3V到1.5V
  • 8到24MHz的外部晶体振荡器
  • 内部内部8MHz的阻容振荡器
  • 用于CPU时钟的锁相环

ADC
  • 12bit,8ch,1Msps


DMA

  • 6路DMA 控制器
  • 外设: UARTs, SPIs


GPIO

  • 53 I/Os (16 IO x 3ea, 5 IO x 1ea)


调试方式

  • 串行调试 (SWD)


定时器/PWM

  • 看门狗*1 (32位减法计数器)
  • 计时器*4 (32位或16位减法计数器)
  • PWM*8 (带有6位可编程预分频器的32计数器/定时器)


通讯接口


加密

  • 1 RNG (随机数生成器): 32位随机码


封装 : 64 TQFP (7×7 mm)


Overview

The IOP (Internet Offload Processor) W7500P  is the one-chip solution which integrates an ARM Cortex-M0, 128KB Flash and hardwired TCP/IP core & PHYfor various embedded application platform especially requiring ‘Internet of things’.

The TCP/IP core is a market-proven hardwired TCP/IP stack with an integrated Ethernet MAC. The Hardwired TCP/IP stack supports the TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP and PPPoE which has been used in various applications for years. W7500P suits best for users who need Internet connectivity for application.


Key Features
ARM Cortex-M0
  • 48MHz maximum frequency

Hardwired TCP/IP Core

  • 8 Sockets
  • SRAM for socket: Max. 32KB
  • MII (Medium-Independent Interface)

PHY

  • IC Plus (IP101G)

Memories

  • Flash: 128 KB
  • SRAM: 16KB to 48 KB ( Min 16KB available if 32KB socket buffer is used, Max 48KB available if no socket buffer is used)
  • ROM for boot code: 6KB

Clock, reset and supply management

  • POR (Power-On Reset)
  • Internal Voltage Regulator : 3.3V to 1.5V
  • 8-to-24MHz external crystal oscillator
  • Internal 8MHz RC Oscillator
  • PLL for CPU clock

ADC

  • 12bit, 8ch, 1Msps

DMA

  • 6-channel DMA controller
  • Peripheral supported: UARTs, SPIs

GPIO

  • 34 I/Os (15 IO x 2ea, 4 IO x 1ea)

Debug mode

  • Serial Wire Debug (SWD)

Timer/PWM

  • 1 Watchdog (32-bit down-counter)
  • 4 Timers (32-bit or 16-bit down-counter)
  • 8 PWMs (32-bit counter/timers with programmable 6-bit prescaler)

Communication Interfaces

  • 3 UART (2 UARTs with FIFO and Flow Control, 1 simple UART)
  • 2 SPI
  • 2 I2C (Master/Slave, Fast-mode (400 kbps))

Crypto

  • 1 RNG (Random Number Generator): 32-bit random number

Package : 64 TQFP (7×7 mm)

Evaluation Board
  • WIZwiki-W7500P
w7500p-02
Technical Materials in WIZwiki

Technical Support

Buy Now
Block Diagram
w7500_block







1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。





主题

回复
发表于2017-01-12 16:44:57   |  显示全部楼层
5#

WIZwiki-W7500学习(1)安装驱动 

[复制链接]

1016

积分

694

莫元

468

飞币

高级会员

跳转到指定楼层
1
 发表于 2015-7-10 22:42:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
本帖最后由 youkebing 于 2015-7-10 22:51 编辑

      平时一直比较关注Wizwiki,刚好这几天Wizwiki在搞Wizwiki-W7500开发板漂流活动http://wizwiki.net/forum/viewtopic.php?f=115&t=2180,个人觉得可能存在一些操作上的问题,比如时间太短,量太少(只有两块)等。Wizwiki的Katrina先生(实际上是MM拉)和我做了一下沟通(十分感动,对提一点点无关紧要意见的人,可以做到倾听,响应的公司真的很稀少),Katrina先生听说我没有这个板板时,表示可以赠送一块给我。这更让我惊喜加感动了!ems似乎也特别争气,昨天北京昨天 发的货,今天下午就收到了!
       Wizwiki-W7500大约是一张名片的大小,非常精致,对不起大家的是晚上手机被儿子抢去玩游戏了,靓照是拍不成了,以后补拍吧,我临时从网上找了一张,大家先看下先。感觉这个图片没有实际的板子精致.
 
     W7500是Wizwiki公司最新的一款单芯片的网络卸载处理器(IOP)内嵌 ARM Cortex-M0 及 硬件TCP/IP协议栈。和7100A相比,主要两点差异,7500不带PHY,7100是51处理器。
      由于官方已经介绍的很细致了,我就不罗嗦了。所有资料都在这里
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizwiki_w7500:start
 
-------------------------------华丽的分割------------------------------------------------
注:本人安装的xp的虚拟机,所有操作都是在xp下的,可能与大家使用的环境有差异。
1,安装驱动
先打开
http://wizwiki.net/wiki/doku.php ... river_wizwiki-w7500
显示
How to install WIZwiki-W7500 serial driver
驱动安装后虚拟成一个串口,和一个优盘(就是资源管理器里面会会多出一个盘符,其实不安装驱动也可以出现盘符,但是不会出现虚拟串口)看下面的图,你会大致了解具体的工作情况.
驱动下载地址:

https://developer.mbed.org/media ... WinSerial_16466.exe
 
安装后的截图:
 
注意:
      安装时基本不会出现什么问题,但有的usb充电器的线是没有中间的数据连线的,特别是那些比较细的,我的就出现这样,插了几次没有反应,换成合格的连接线基本就没有问题了。
-------------------------------华丽的分割线---------------------------------------
写在末尾
由于7500刚出来不久,想要搞好还是要花不少时间的,如果大家有兴趣,不妨与我一起从0开始,玩转7500

主题

回复
发表于2017-01-18 11:49:59   |  显示全部楼层
7#
发表于2017-01-13 11:50:22  6# 这个芯片看起来不错

已经到货了。优惠促销中。

销售单价(含增值税) 1~ 9 片: ¥19.03 / 片
  10~ 29 片: ¥18.86 / 片
  30~ 99 片: ¥18.70 / 片
  100 片以上: ¥18.53 / 片(折合1托盘4632.50元)


主题

回复
发表于2017-01-20 10:00:45   |  显示全部楼层
10#

W7500P(三合一 = 1. 硬件TCP/IP协议 + 2. 硬件物理层PHY + 3.Cortex-M0处理器(48MHZ)。


迄今为止的,最强大,集成度最高的以太网单芯片解决方案,支持8个SOCKET端口。


1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。


采购连接:

http://www.szlcsc.com/product/details_80819.html


主题

回复
发表于2017-01-20 13:39:26   |  显示全部楼层
12#
发表于2017-01-20 10:31:55  11# 手册和原理图无法下载?

我又先重新上传了,就在这个楼层下载,可能是上位的楼层有问题。


数据手册:w7500p_ds_v104.rar


参数手册:w7500p_rm_v103.zip


设计参考原理图:wizwiki_w7500_v1.1.SCH_PDF.zip


设计参考PCB:wizwiki_w7500_PCB.v1.1.zip


物理层参考:w7500p_phy_reference.zip



主题

回复
发表于2017-02-04 06:58:51   |  显示全部楼层
15#
发表于2017-01-27 14:49:17  14# 该回复已被删除。
没事,我这有,你可以用的。比其他芯片多了一个arm cortex-m0内核,硬件固化的以太网TCP/IP,UDP协议,硬协议不怕网络协议跑飞,安全可靠,带硬件物理层PHY,以太网迄今唯一的单芯片解决方案。 现在优惠中!

主题

回复
发表于2017-02-07 19:57:11   |  显示全部楼层
18#
发表于2017-01-07 10:14:28  3# 好东西
是的,超级集成,三合一,以太网单芯片解决方案。

主题

回复
发表于2017-02-09 04:35:45   |  显示全部楼层
20#
发表于2017-02-07 23:35:48  19# mark
谢谢关注。降价促销中。

主题

回复
发表于2017-02-10 20:45:13   |  显示全部楼层
21#
超过性价比,三合一,优惠促销中。

主题

回复
发表于2017-02-11 13:34:03   |  显示全部楼层
22#
超高性价比,现在优惠中。以后可以做个评估板,方便测试用。

主题

回复
发表于2017-02-12 09:28:52   |  显示全部楼层
23#
发表于2017-01-20 10:31:55  11# 手册和原理图无法下载?
已经降价促销中,三合一, 支持多达8个socket端口。可以同时和多达8个不同IP地址端口的远方网络同时通讯。 纯硬件TCP/IP,UDP协议,时间延迟远小于软件协议。 不用担心程序跑飞。

主题

回复
发表于2017-02-15 06:17:02   |  显示全部楼层
24#
发表于2017-01-07 09:58:43  2# 确实这个IC很精简~
是的。这是以太网多端口同时通讯的唯一单芯片解决方案,性价比极高。

主题

回复
发表于2017-02-20 08:43:39   |  显示全部楼层
25#
现在计划做开发板,大家有什么建议或是想法吗?

主题

回复
发表于2017-02-23 11:08:00   |  显示全部楼层
27#
开发板的资料,我在规划中,大家有想法的,可以在下面讨论下。

主题

回复
发表于2017-03-09 07:11:12   |  显示全部楼层
31#
发表于2017-03-05 18:47:09  30# 该回复已被删除。
性能提升,还白送了个处理器,这性价比绝对是杠杠的。 物流网的神器之选。

主题

回复
发表于2017-03-16 11:13:22   |  显示全部楼层
32#
发表于2017-03-05 18:42:26  29# 这个方案特别好。开发方法是不是也是MDK
是的,集成度极高,三合一,单芯片网络解决方案。开发工具用MDK,用JLINK 或是ULINK仿真、下载程序。

主题

回复
发表于2017-05-13 19:16:53   |  显示全部楼层
38#
发表于2017-05-13 18:10:47  37# w7500p的MAC是10M的还是10/100M均支持?
都支持的。