查看:
13472
回复: 10 |
小助手下单即可付款功能上线,节省你等待审核的时间,欢迎尝鲜
|
立创商城高先生
【官方工作人员】
41
主题
148
回复 |
发表于2018-05-25 15:54:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
嘉立创的下单助手,换成了浏览器框架之后,只是简单的把现在的网站给装进去了。 很多的客户认为,有点鸡肋。 这个不能否认。但现在我们在这个下单助手,会慢慢加上一些重要的应用场景。 1、先上传文件,系统显示图形,系统自动审单。符合自动审核条件的,客户可以马上直接付款。不符合自动审核条件的,可以先充值,然后系统自动扣款。一句话:目的是免去你等待嘉立创审核的时间。 这个3.1.0 版本,还没正式发布,但是先给到各位社区上的客户尝尝鲜。 下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.1.0/JLCPcAssit_setup_3.1.0_1.zip 2、下一个杀手级应用,会应用在SMT下单环节。 现在SMT工程处理,最麻烦的问题,就是极性和角度的问题。现在都是我们的工程师在检查修复。但是,我们的工程师也是凭经验猜的。 我们将在下单助手中,集成:修改角度和极性的功能,系统提示哪些元件可能有问题,由您直接修正极性和角度。 此功能的开发,将需要2个月的时间,敬请期待。 ====================华丽的分割线=============================== 现在介绍下这个3.1.0版本,支持先上传文件,查看图形,自动审单的功能。 1、在小助手里面,点击“在线下单”,出来的界面如下: 2、选择你要下单的文件 3、文件正在上传,并进行解析 4、解析成功后,显示尺寸和图形。 注:现在解析成功的比例达到90%以上。 如果是gerber文件,几秒钟就有结果。如果是pcb源文件,平均要30秒左右 5 在这个环节,无需再上传文件,确认下单即可 6、对于解析成功,且符合自动审核条件的,看到的是下面的界面,马上可以支付确认。无需再经过嘉立创市场部人工审核。 目前自动审核的比例还不高,10%左右,我们在努力提高。 7、对于审核不成功的,或者不符合自动审核条件的。可以先充值进来,然后系统自动扣除货款自动确认下去。 (注意:下面的点击支付,会把订单变成自动扣款) |
路在脚下
0
主题
201
回复 |
发表于2018-05-25 19:59:19
|
显示全部楼层
3#
|
|