查看:
82146
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
小小电子发烧友
1
主题
3
回复 |
发表于2019-11-18 17:53:38
|
显示全部楼层
207#
我试了soic 8的,在这里,我不是要黑谁或者砸谁的饭碗,只是给需要的人一个参考。 第一,使用串口工具的时候,如果上电打印乱码后,再也不能正常打印,必须重新打开串口工具(为了这个,我改用ch340e了)。 第二,驱动容易卡死。可以理解为对串口工具兼容一般,也可以理解为对异常设置(例如不支持的波特率)没有正确的处理。 第三,支持的波特率不多。 |
|