查看:
81931
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
|||
peaker
1
主题
25
回复 |
发表于2017-08-14 22:43:06
|
显示全部楼层
161#
选择立创是我最大的错误,走过路过最烂的电子服务平台。
|
|||
peaker
1
主题
25
回复 |
发表于2017-08-14 22:50:19
|
显示全部楼层
162#
还有这个东西很多波特率不支持,只支持几个特别的波特率,插电脑上不动,点击关闭串口后重新打开不行。
|
|||
peaker
1
主题
25
回复 |
发表于2017-08-19 12:42:54
|
显示全部楼层
165#
试了N个电脑一个电脑可以用。我的板子寄给他们N天没有回复,今天又说我的安装驱动有问题,我是卸载了重新装过N次。插上转换器装驱动不行。不插上装也是不行,客服还说跟我的电脑有关系,是不是我要换台新电脑。。。姓赵的说过我的USB信号不完整。。。是不是我要买个USB信号分析仪器。。。硬件设计不正确。。。是不是请个专家。客服为什么说硬件OK。。。只会说是原装,请他们 过来不同意,说过去要人批准。。。总之理由特别多。。。伤不起。。。为了一个IC,从月初反馈他们搞到月底,还和我说他们有工作要安排,我又是打PCB样品,又是焊接,又是测试,完了说我这不行哪不行,没有证据的乱说一通。不怕麻烦的继续用。。。和立创打交道太累了。。。没有一个人认真做事的。我也懒得退款了,不想和立创打交道了。这157元IC费用和打PCB的费用,当我送你们了,只要你们脸不红,心不跳,有面子继续做下去就OK了。当然立创最喜欢删帖,你觉得删除很有面子,很有责任心,对的起我就可以了。请不要和我联系了,88!
|
|