查看: 82136
回复: 212
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-02-10 19:29:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元  

商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html


SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 

亮点多多:
 ★ 最高波特率支持到:3Mbps

★  VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴
 ★ 操作系统支持: Windows XP (SP2), Vista, Widows 7 & Windows 8, Windows 10
 ★ 此外还支持安卓系统: Android 4.0 or later version and Mac OS X
 ★ 集成内部高精度晶振和 256 bytes true EEPROM 用于自定义用户的PID、VID和USB产品描述符


应用电路范例:

 


※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)

以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面

 

疯狂的青蛙
1
主题
3
回复
发表于2018-10-20 21:40:27   |  显示全部楼层
200#
发表于2018-01-26 09:27:27  191# 换一台电脑,那这台电脑安装驱动了吗?有反馈问题的,一般这种电脑是GHOST方式(硬件驱动不是最佳方式)安装上去或者系统很...
楼主,我定了一批,这个芯片不好装驱动呀,,6台电脑,只有1台能够正常使用。2台win7,1台win8.1,3台win 10。现在我已经发给客户了,怎么办

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部