查看:
82149
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-10 19:29:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元 商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 亮点多多: ★ VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴 应用电路范例:
※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)
以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面 |
Fylsle
0
主题
3
回复 |
发表于2019-06-11 21:47:19
|
显示全部楼层
202#
使用串口工具时,切换波特率要等很久,谁遇到过这种情况? 还有使用 ht usb bridge program 自定义设备,所有选项都没成功过。。。。不知道啥情况。。。 |
Fylsle
0
主题
3
回复 |
发表于2019-06-11 21:51:33
|
显示全部楼层
203#
初步使用感觉。。价格对比 ch3xx系列差别不大 使用体验比较差。。。 |
|