查看: 81935
回复: 212
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-02-10 19:29:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元  

商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html


SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 

亮点多多:
 ★ 最高波特率支持到:3Mbps

★  VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴
 ★ 操作系统支持: Windows XP (SP2), Vista, Widows 7 & Windows 8, Windows 10
 ★ 此外还支持安卓系统: Android 4.0 or later version and Mac OS X
 ★ 集成内部高精度晶振和 256 bytes true EEPROM 用于自定义用户的PID、VID和USB产品描述符


应用电路范例:

 


※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)

以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面

 

智易捷物联
8
主题
353
回复
发表于2017-08-06 17:15:15   |  显示全部楼层
152#

我买了100个这个SO8的IC,今天反复试验,驱动程序就是安装不好,而且还会电脑蓝屏。请给出解决方案,如果解决不了我要退货。

 点击查看大图

智易捷物联
8
主题
353
回复
发表于2017-08-09 10:17:51   |  显示全部楼层
158#

这几天一直和立创沟通,赵工直接说我的USB信号不完整,说是我的问题。我只能说便宜没有好货,试了好多电脑终于有一个可以用的,问题也不断。同时实验CH340G,一切OK。波特率只能些9600,4800这些的,好多无法用。还出现更奇怪的事,见图片。我以后不会在立创买元件了,这服务真的是佩服!

 点击查看大图