查看: 81940
回复: 212
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-02-10 19:29:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

价格杠杠的,这是目前立创商城上价格最低的USB转UART芯片!零售含17%的增票才1.87元  

商品直通车:http://www.szlcsc.com/product/details_96191.html


SOP8封装,外围器件简洁到没有朋友!完全可以徒手焊接~ 

亮点多多:
 ★ 最高波特率支持到:3Mbps

★  VDDIO支持1.8~5.5V,意味着该芯片的TX和RX串口引脚可以直接跟1.8V的DSP或者3.3V的单片机、ARM和FPGA连接。5V当然也可以滴
 ★ 操作系统支持: Windows XP (SP2), Vista, Widows 7 & Windows 8, Windows 10
 ★ 此外还支持安卓系统: Android 4.0 or later version and Mac OS X
 ★ 集成内部高精度晶振和 256 bytes true EEPROM 用于自定义用户的PID、VID和USB产品描述符


应用电路范例:

 


※※※ 备注:(以原理图已经由立创赵工纠正,之前VDDIO的跳线没有绘制出来,建议大家按照商城上的HT42B534方案验证板来设计!)

以下是商城配套、免费赠送的HT42B534验证板(赠送仅PCB空板,器件需自己焊接),点击这里直达“HT42B534验证板”商品页面

 

power
0
主题
49
回复
发表于2017-06-30 10:22:18   |  显示全部楼层
139#
建议楼主弄个开发板,或者说应该是弄个模块,可以在淘宝或者别的什么地方卖,大家直接拿来就试试看怎样,不需要又自己弄,浪费时间。
power
0
主题
49
回复
发表于2017-07-06 22:42:55   |  显示全部楼层
143#
发表于2017-06-30 10:43:27  140# 有呢~商城上有免费的方案验证板可拿,具体见这里:http://www.szlcsc.com/product/detail...
不错呢!