查看:
71130
回复: 130 |
节约到极致, SMT贴片最少可以选2片啦。 ^_^
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-02-16 21:56:23
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
保护环境从我做起,嘉立创SMT贴片又一项重大突破,现在起可以选贴 2 片了, 注意确实是可以贴2片哦,节约到极致! 这可能是SMT行业的一小步呢。 为了实现这个功能,我们的工程师伤尽了脑筋, 多次打回原形,认为这是一个不可能实现的需求。 直到负责SMT软件的工程师提出了一个设想, 然后团队小心论证,然后实施,内部称为”5选2“ 的项目 终于可以端上桌面了。 接下欢迎各位好朋友品尝!
因为工艺的原因,空着不贴的板子,焊盘是 是会上锡的,但不贴的位置仍然是平整的。 考虑环保,考虑到可以为顾客省钱。 我们认为这点点遗憾可以先放放 使用方法: 在线下SMT订单, 上传BOM(材料清单) 页面中点选需要贴装的数量
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
启明云端
64
主题
4
回复 |
发表于2021-05-25 15:00:05
|
显示全部楼层
106#
ESP32-C3/ESP32-C3FN4/ESP32-C3FH4 这么多芯片,如何选型?今天小明特为您做了选型参考,快速选择最合适的芯片、模块产品进行物联网开发! 一、32-bit RISC-V MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth LE 5.0 RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz 行业领先的低功耗性能和射频性能 内置 400 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash 完善的安全机制:基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密、创新的数字签名和 HMAC 模块、支持加密算法的硬件加速器 ESP32-C3系列芯片
ESP32-C3 二、ESP32-C3系列芯片的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要芯片内置flash的,提高启动速度 首先考虑是否需要高温版,如果需要高温版,也就是工业应用,可以选择ESP32-C3FH4; 温度适用范围:–40 ∼ 105度;芯片内置4Mflash; 如果常温可以,就建议选择ESP32-C3FN4,温度适用范围:–40 ∼ 85度; 2、如果你需要裸芯片就好,如何选型: 直接选择ESP32-C3芯片就好,温度适用范围:–40 ∼ 105; 三、ESP32-C3系列模块的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要外接天线的ESP32-C3模块,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线;ESP32-C3-MINI有两款,一款是ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C 所以在选型时,要特别注意!ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U 的 85 °C 版和 105 °C 版两种变型。 同样,ESP32-C3-MINI-1指代 ESP32-C3-MINI-1 的 85 °C 版和 105 °C版两种变型;模块的价格会有差异,因为高温版和正常温度的芯片是有价差的! 2、如果你需要模块外部集成SPI flash,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-WROOM-02 或 ESP32-C3-WROOM-02U ,模组均配置了 4 MB 外部 SPI flash。只是ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C
ESP32-C3模块如果你需要ESP32-C3芯片或模块,可以联系启明云端客服,我们会第一时间给你提供样片和技术支持! 更多详情请关注公众号;启明云端 |
启明云端
64
主题
4
回复 |
发表于2021-05-25 15:00:06
|
显示全部楼层
107#
ESP32-C3/ESP32-C3FN4/ESP32-C3FH4 这么多芯片,如何选型?今天小明特为您做了选型参考,快速选择最合适的芯片、模块产品进行物联网开发! 一、32-bit RISC-V MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth LE 5.0 RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz 行业领先的低功耗性能和射频性能 内置 400 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash 完善的安全机制:基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密、创新的数字签名和 HMAC 模块、支持加密算法的硬件加速器 ESP32-C3系列芯片
ESP32-C3 二、ESP32-C3系列芯片的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要芯片内置flash的,提高启动速度 首先考虑是否需要高温版,如果需要高温版,也就是工业应用,可以选择ESP32-C3FH4; 温度适用范围:–40 ∼ 105度;芯片内置4Mflash; 如果常温可以,就建议选择ESP32-C3FN4,温度适用范围:–40 ∼ 85度; 2、如果你需要裸芯片就好,如何选型: 直接选择ESP32-C3芯片就好,温度适用范围:–40 ∼ 105; 三、ESP32-C3系列模块的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要外接天线的ESP32-C3模块,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线;ESP32-C3-MINI有两款,一款是ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C 所以在选型时,要特别注意!ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U 的 85 °C 版和 105 °C 版两种变型。 同样,ESP32-C3-MINI-1指代 ESP32-C3-MINI-1 的 85 °C 版和 105 °C版两种变型;模块的价格会有差异,因为高温版和正常温度的芯片是有价差的! 2、如果你需要模块外部集成SPI flash,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-WROOM-02 或 ESP32-C3-WROOM-02U ,模组均配置了 4 MB 外部 SPI flash。只是ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C
ESP32-C3模块如果你需要ESP32-C3芯片或模块,可以联系启明云端客服,我们会第一时间给你提供样片和技术支持! 更多详情请关注公众号;启明云端 |
启明云端
64
主题
4
回复 |
发表于2021-05-25 15:00:06
|
显示全部楼层
108#
ESP32-C3/ESP32-C3FN4/ESP32-C3FH4 这么多芯片,如何选型?今天小明特为您做了选型参考,快速选择最合适的芯片、模块产品进行物联网开发! 一、32-bit RISC-V MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth LE 5.0 RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz 行业领先的低功耗性能和射频性能 内置 400 KB SRAM、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash 完善的安全机制:基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于 AES-128-XTS 算法的 flash 加密、创新的数字签名和 HMAC 模块、支持加密算法的硬件加速器 ESP32-C3系列芯片
ESP32-C3 二、ESP32-C3系列芯片的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要芯片内置flash的,提高启动速度 首先考虑是否需要高温版,如果需要高温版,也就是工业应用,可以选择ESP32-C3FH4; 温度适用范围:–40 ∼ 105度;芯片内置4Mflash; 如果常温可以,就建议选择ESP32-C3FN4,温度适用范围:–40 ∼ 85度; 2、如果你需要裸芯片就好,如何选型: 直接选择ESP32-C3芯片就好,温度适用范围:–40 ∼ 105; 三、ESP32-C3系列模块的区别,产品应用选型参考 1、如果你需要外接天线的ESP32-C3模块,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线;ESP32-C3-MINI有两款,一款是ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C 所以在选型时,要特别注意!ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U 的 85 °C 版和 105 °C 版两种变型。 同样,ESP32-C3-MINI-1指代 ESP32-C3-MINI-1 的 85 °C 版和 105 °C版两种变型;模块的价格会有差异,因为高温版和正常温度的芯片是有价差的! 2、如果你需要模块外部集成SPI flash,怎么选择? 可以直接选择ESP32-C3-WROOM-02 或 ESP32-C3-WROOM-02U ,模组均配置了 4 MB 外部 SPI flash。只是ESP32-C3-WROOM-02 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-WROOM-02U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。两款模组均有两种变型: 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C
ESP32-C3模块如果你需要ESP32-C3芯片或模块,可以联系启明云端客服,我们会第一时间给你提供样片和技术支持! 更多详情请关注公众号;启明云端 |
|