查看: 29220
回复: 24
电阻的综合应用实例
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-02-23 14:01:41 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

电阻的综合应用实例

                        

1、欧姆定律的历史

      1826年,德国的一个30多岁中学老师欧姆发现了电学上的一个重要定律——欧姆定律,这是他最大的贡献。这个定律在我们今天看来很简单, 

然而它的发现过程却并非如一般人想象的那么简单。欧姆为此付出了十分艰巨的劳动。在那个年代,人们对电流强度、电压、电阻等概念都还不大

清楚,特别是电阻的概念还没有,当然也就根本谈不上对它们进行精确测量了;况且欧姆本人在他的研究过程中,也几乎没有机会跟他那个时代的

物理学家进行接触,他的这一发现是独立进行的。甚至,刚开始科学界仍不承认欧姆的科学发现,许多人对他还抱有成见,甚至认为定律太简单,

不足为信。这一切使欧姆也感到万分痛苦和失望,但他坚持科学真理,不屈不挠,最终得到世人的认可!欧姆独创地运用库仑的方法制造了电流

扭力秤,用来测量电流强度,引入和定义了电动势、电流强度和电阻的精确概念。


欧姆是一个天才的研究者,一个很有天赋和科学抱负的人。欧姆定律及其公式的发现,给电学的计算,带来了很大的方便。

为纪念他,电阻的单位“欧姆” (简称“欧”,符号为Ω),以他的姓氏命名。

 


经过前面几期的电阻基础知识的介绍,下面我们开始给出实例,来看看电阻的用途吧!


电路讲解: 如(图1)所示,该电路是一个最基本的电阻用法: 限流。由于LED的正向压降较小,当供应电压较高时,必须用电阻进行限制通过LED

灯的电流,否则电流过大,LED灯会永久性损坏。LED的驱动电流正常在20mA以内,本电路中,IF =ILED= (5-VF)/R, 其中VFLED灯的压降,

根据不同种类的LED颜色,VF通常在1.8~3.3V之间。

 

 

 

电路讲解: 如(图2)所示,该电路是一个通过电阻对LED发光二极管进行电流设置的例子,即使供应电压+VS在一定的范围内变化时,LED基本上得

到一个固定电流大小的驱动。Iout=ILED= 1.4/Rext1.4VBCR402内部的2个二极管得到。

 


 电路讲解: 如(图3)所示,该电路是一个RC震荡电路,震荡输出频率 FoutRTCT决定,基本不受供电电压影响,当RT固定时,这个电路可以作为

一个高精度测量电容的电路(通过测量Fout的值,就可以计算出CT的值)。在这个电路中,R1R2起的作用,是分压的作用,B点电压在1/3VDD

2/3VDD之间变换。U1是一个比较器用途的运算放大器芯片,高速轨到轨输入输出二运放TLV2316TLV4316等都可以很好的胜任!

 


电路讲解: 如(图4)所示,该电路是电流监测、检测电路,这个电路中通过Rsense的大电流Ilaod 会产生一个微小的压降,接着MAX4173对这个微小压降

进行放大后,在输出端OUT可以得到一个较大倍数(20/50/100)的大电压,从而在OUT端可以通过示波器实时看到负载的电流大小和波形!这个电路

,通常可用来观察和测量低功耗系统的功耗和工作状态。


 

电路讲解: 如(图5)所示,该电路是一个数控恒流源电路,电路中通过运放的虚短原理和作用,使得A点的电压等于DAC数控的输出电压VIN, 从而实现IOUT

是固定的输出,即恒流源。当DAC数控的电压VIN变化时,IOUT也跟着等比例变大或变小。

 


电路讲解: 如(图6)所示,该电路是路灯自动控制器,它可以白天关闭路灯,而天黑的时候,可以自动点亮路灯。其关键的地方就是采用了具有光敏特性的

电阻LDR1,这种电阻的阻值会根据光照亮度的大小发生变化,比如:白天电阻值小,而晚上电阻变大很多!利用这种光敏特性,从而实现了路灯的自动控制。

图中,R2R3P1起分压的作用,用于设置电压的比较阀值,P1可以调节路灯开或关的光控灵敏度。Ry是继电器,受控开关连接路灯的开关电路。

 

受篇幅限制,这里仅仅给出了电阻的常见用法,实际上电阻的作用是很广泛的,比如用于单片机或74HC系列的的上拉或下列电阻起确定电平的作用、用RC做无源、

有源滤波器、微积分电路、延时电路、阻抗匹配、过流保护、音量控制、温度补偿控制电路等等。

ArtistYuan
0
主题
24
回复
发表于2022-04-20 15:20:07   |  显示全部楼层
20#
支持一下
ArtistYuan
0
主题
24
回复
发表于2022-04-21 11:11:07   |  显示全部楼层
21#

花了点时间整理了一份pdf文档

电阻的综合应用实例.pdf 


没有仔细浏览,粗略的检查了一下,下载下来有错误可以自己修改哦


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部